This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:AWR2944和 AWR2544的性能比较

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1318638/awr2544-the-performance-comparison-between-awr2944-and-awr2544

器件型号:AWR2544
主题中讨论的其他器件: AWR2944

您好!

  能不能告诉我两颗芯片之间的区别,从 最大测量距离、 方位角分辨率,仰角分辨率、云点数量等方面来看有什么区别?

Br

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    以下是有关您的问题的一些高层次想法:

    • AWR2544器件主要面向用于传感和处理的卫星架构、其中在雷达 SoC 上执行距离处理、在车辆的主 ECU 上执行进一步处理。 我们将无法在此类系统级参数中设置固定数、因为它们在很大程度上依赖于处理链、天线等。 由于处理能力可根据中央 ECU 功能进行扩展、因此还要视具体情况而定。
    • 关于前端本身的功能、您可以查看每个 AWR 器件的器件数据表、并根据您对 AWR2544系统的预期用途获取这些数字。 这可能与2544等器件上的 LOP 技术导致的 SNR 改进有关。
    • 另一项更改是 AWR2544 (HWA 1.5)上的 HWA 现在具有真正的2x 模式、可将总体范围处理时序减少一半、从而使 每个线性调频脉冲具有更多的样本或更短的线性调频脉冲间时间。

    结合上述几点、您应该能够根据具体用例确定系统的功能。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

       感谢您的答复。 现在可提供 AWR2544LOP EVM。 如果我使用该演示板、 在 最大测量距离、 方位角分辨率、仰角分辨率、云点数量等方面的性能是优于 AWR2944 EVM 还是差?

       例如、AWR2944 EVM 的最大距离为200m、方位角分辨率为9.5°、方位角视场±80º 等。   两个电路板的电平参数是否基本相似?  由于 两个 EVM 都是 4个接收通道和4个发送通道、因此 TX 功率、相位噪声和 Rx 噪声 系数参数是相似的。    AWR2544LOP EVM 的液位参数是什么?

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    看来我的观点没有清楚地反映出来,仍然有一些混乱。 最大距离、最大速度、距离和速度分辨率以及点云数量等系统级参数在很大程度上取决于器件的处理能力。  

    例如,如果有更多的内存和处理功能,则可以拥有更多的 DDM 子频带。 更多样本、更大的立方体、更高分辨率的 FFT 以及音乐等更高级的角度估算算法。 在2544上、仅在 SoC 上完成距离处理、并将1D FFT 数据(压缩)发送至中央处理器。 还有多个 AWR2544器件用于汽车周围的卫星架构中、其数据会进行组合和处理。 这可以显著改变角分辨率、方位角视场等参数。  

    在单个器件对器件的比较中、AWR2944和 AWR2544输出会有何不同。 也就是说、AWR2944器件提供点云或对象列表、而 AWR2544输出完整的1D 雷达立方体。 (您也可以参考我们的相关演示)

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

     感谢您的详细答复。 也许我的表达不清楚。

      如您所说、最大距离、最大速度、距离和速度分辨率在很大程度上取决于设备的处理能力、如存储器或处理能力、或算法。 这是非常合理的。 现在我们不考虑这些因素,我们在物理层面上看待这个问题。

         现在仅考虑天线 本身,我们以最大距离 Rmax 为例。 该公式可表示为以下公式:

     

    在这里、Rmax 是物理限制最大距离。  从该公式可以看出、如果 AWR2944 Rmax 与 AWR2544相同、这两个 EVM 提供相同的性能吗?

    另一个是方位角分辨率、如果引入超级分辨率算法、就可以提高角度分辨率、但它 同时适用于 AWR2944和 AWR2544。在不考虑超级分辨率算法的情况下、方位角分辨率由 Tx 和 RX 天线的数量决定。 在这个级别、我能说分辨率是 AWR2944和 AWR2544的标识。

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    在仅前端功能方面、AWR2544的性能与 AWR2944的性能非常相似。 主要区别在于通过器件的 LOP 封装提高了 SNR。 因此、可以清楚地检测到更远的物体、而不是埋在本底噪声中。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik,

       谢谢你的答复,我明白了。 我还有另一个问题、您说"主要区别在于使用器件的 LOP 封装提高了 SNR。"、 为什么  使用 AWR2544LOP EVM 的 LOP 封装提高 SNR? 或者说哪个参数能够说明这一点?

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rata。

    建议您浏览此文档以了解 LOP 技术、

    毫米波技术的进步:推出汽车雷达封装

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

     谢谢你的答复,我会这样做的。

    Br

    速率