This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:雷达天线罩设计-圆顶半径计算存在差异

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1320037/awr1843aop-radome-design---discrepancy-in-dome-radius-calculation

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好!

我们使用了 毫米波雷达天线罩设计指南 进行了以下圆顶半径计算、您能帮助我们进行验证吗?

波频率(f):76.5GHz (我们使用76-77GHz 频段)

光速(C):299792458米/秒

波长(μ λ):3.99mm

N= 1、2、3…

 

计算值:  n =2时、optimal_thickness = 0.00270m≍2.7mm

                                 圆顶半径= 21.945mm、27.93mm、33.915mm (对于 n = 11、14、17)(由我们选择值)

为进行验证、我们重复了相同的过程和 TI 在设计指南中提供的值;

波频率(f):62GHz (IWR6843使用60-64GHz 频段)

光速(C):299792458米/秒

波长(μ λ):4.83536mm

 使用的雷达天线罩值:

18.24 mm - n = 7.54、

31.2 mm - n = 12.90、

37.44 mm - n = 15.46

由于 n 的值是不完整的、因此我有以下问题:

问题1) 您是否考虑过空气或真空中的光速?

问题2) 是否对计算进行了其他考虑或四舍五入误差? (与损耗相似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishil:

    我要将该 TT 分配给我的一位同事。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishil:

     所提到的半径是外部对讲机、需要减去材料的最佳厚度(1.44mm)才能获得内部半径。

    (18.24-1.44)=N * 2.4 (半波长):N=7

    (32.64-1.44)= N * 2.4 (半波长):N=13

    (37.44-1.44)= N * 2.4 (半波长):N=15

    谢谢。此致、

    CHETHAN KUMAR Y.B.