This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:是否存在使用底层填料的任何问题?

Guru**** 2542030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1318527/awrl6432-any-concern-to-use-underfill

器件型号:AWRL6432

您好!

最终客户建议使用底填充缓解振动。

在 mmWave IC 器件和 PCB 之间使用底层填料、您有什么疑问吗?  它会影响射频性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您能否详细说明它们 在封装和 PCB 之间如何进行底层填充、而不会中断将器件焊接到 PCB 上的操作。

    谢谢。

    斯雷迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreedeep、

    据我了解、底填充过程是在焊接后进行的、不会产生破坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    填充层具有不同的电介质值、并会影响封装到 PCB 的过渡、从而影响整体天线性能。 由于填充物可能不一致、因此每个电路板的影响各不相同。

    谢谢。

    斯雷迪普