This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:有关串行闪存的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1294703/awrl6432-question-about-serial-flash-memory

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新产品中考虑使用 AWRL6432、并且对串行闪存有疑问。

它们必须使用1.8V VDD 作为闪存,但在下面的文档中仅对3.3V VDD 提出建议;

https://www.ti.com/lit/an/sprach9d/sprach9d.pdf

我将向您推荐下面的闪存;您能否确认一下这些闪存适用于 AWRL6432?

IS25WP016D-QBLA3 (1.8V VDD / QE 位设置为1/8引脚 SOIC 208mil)

IS25WP016D-QNLA3 (1.8V VDD / QE 位设置为1/8引脚 SOIC 150mil)

IS25WP016D-QTLA3 (1.8V VDD / QE 位设置为1 / 8触点 USON 4x3mm)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:

    感谢您对这些闪存器件的深入探讨。 我们的一位硬件工程师将对此进行深入研究、并会在第二天或第二天内与您联系。  请记住、由于美国感恩节假期、可能会有延迟。

    目前、您是否介意提供每个闪存器件的数据表链接来确保我们看到的是正确的器件?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    感谢您的支持。

    我将产品说明书的链接发送给您。

    https://www.issi.com/WW/pdf/25LP-WP016D.pdf

    目前、IS25LP016D (3.0V VDD)没有问题、因为我可以在 SPRACH9D 文档中确认该器件名称。

    我想确认的是、IS25WP016D (1.8V VDD)也适用于 AWRL6432。

    如果对此问题有任何更新、敬请告知。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

             AWRL6432器件通常支持1.8V I/O 模式。  我们实际上无法测试和确认所有可用的闪存电压、但如果 LP 和 WP 器件在 I/O 电压支持方面不同、那么您可以在 TI EVM 上使用该器件进行尝试。 请确保所有规格与建议的闪存器件或型号匹配。  

    此致