This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我的客户在新产品中考虑使用 AWRL6432、并且对串行闪存有疑问。
它们必须使用1.8V VDD 作为闪存,但在下面的文档中仅对3.3V VDD 提出建议;
https://www.ti.com/lit/an/sprach9d/sprach9d.pdf
我将向您推荐下面的闪存;您能否确认一下这些闪存适用于 AWRL6432?
IS25WP016D-QBLA3 (1.8V VDD / QE 位设置为1/8引脚 SOIC 208mil)
IS25WP016D-QNLA3 (1.8V VDD / QE 位设置为1/8引脚 SOIC 150mil)
IS25WP016D-QTLA3 (1.8V VDD / QE 位设置为1 / 8触点 USON 4x3mm)
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯
尊敬的 Kristien:
感谢您的支持。
我将产品说明书的链接发送给您。
https://www.issi.com/WW/pdf/25LP-WP016D.pdf
目前、IS25LP016D (3.0V VDD)没有问题、因为我可以在 SPRACH9D 文档中确认该器件名称。
我想确认的是、IS25WP016D (1.8V VDD)也适用于 AWRL6432。
如果对此问题有任何更新、敬请告知。 谢谢。
此致、
蔡斯
尊敬的 Chase:
AWRL6432器件通常支持1.8V I/O 模式。 我们实际上无法测试和确认所有可用的闪存电压、但如果 LP 和 WP 器件在 I/O 电压支持方面不同、那么您可以在 TI EVM 上使用该器件进行尝试。 请确保所有规格与建议的闪存器件或型号匹配。
此致