主题中讨论的其他器件: AWRL6432、 UNIFLASH
您好!
您的系统中介绍了有关"AWRL6432生命存在检测"项目的许多详细信息。 但我找不到这些项目文件的下载链接。 (嵌入式或 Matlab 文件)。 我购买了 AWRL6432BOOST 套件。 我可以使用此套件来试用"AWRL6432生命体征检测"项目吗? 我在哪里可以访问相关的项目文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您的系统中介绍了有关"AWRL6432生命存在检测"项目的许多详细信息。 但我找不到这些项目文件的下载链接。 (嵌入式或 Matlab 文件)。 我购买了 AWRL6432BOOST 套件。 我可以使用此套件来试用"AWRL6432生命体征检测"项目吗? 我在哪里可以访问相关的项目文件?
您好!
下面提供了演示的用户指南。 它指出了在雷达工具箱中的哪里可以找到可视化工具。
运动和状态示例工程可以在以下 SDK 目录中找到。
\ti\mmwave_L_SDK_05_03_00_02\examples\MMW_demo\motion_and_Presence _检测
谢谢。
克林顿
您好!
感谢您的快速回答。 但我的问题仍然存在。
当我们在 Windows 计算机上安装下载的"mmWave_L_SDK_05_03_00_02-Windows-x86-64 Install.exe"文件时、则不会出现 Cabin_Life 中的\tools\visualizers\communionenceDetection_GUI\文件夹。 因此、文件夹中没有"AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer.exe"文件。 包含这些文件夹的文件不包含在您发送的链接中。 是否存在我看不到的其他链接?
您好!



我之前已将"motion_and_presence_detection_demo.debug.appimage"文件以二进制文件的形式刷写到器件中。

我们运行位于\radar_toolbox_1_30_00_05tools\visualizers\matlabcionenceDetection_GUI 下的 Cabin_Life 文件。
请注意、我还要说明一点:该文件夹中的 AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer.exe 程序根本不起作用。
您好!
感谢您记下.exe 程序的注释、我们可以进行研究。 此外、运行.exe 还需要正确的 Matlab Runtime、是否确定您有正确的版本?
对于 capon2D .cfg 文件、可以尝试使用 capon2D 链二进制文件来刷写器件吗?
C:\ti\radar_toolbox\source\ti\examples\conv导致 Cabin_Sensing \AWRL6432_Capon2D
此致、
时间
您好!
谢谢。 我设法使它使用 AWRL6432_Capon2D。 我正在取得进展。 我希望调试代码、以便更好地了解其操作。 这就是我在计算机上安装了 Code Composer Studio 12.5.0的原因。 电路。 我对此有2个问题。 首先:我认为我们在调试时不能运行 MATLAB 应用程序。 是真的吗? 第二:我不熟悉 Code Composer Studio 平台。 为了在 AWRL6432Boost 上进行测试、我尝试打开/关闭用户 LED。 但我失败了。 如果您能就我应该如何做提供一个简短的建议、我将不胜感激。
您好、是的。
我用不同的组合尝试过很多次。 可能 PC 的 USB 端口功率不够、所以我用了"外部电源适配器、5V 电源"作为补充。 最终配置如下:
S1.1开启
S1.2关闭
S1.3接通
S1.4关闭
S1.5接通
S1.6关闭
S4.1关闭
S4.2关闭
S4.3接通
S4.4导通
当配置类似这样且我没有进行调试时、Matlab 函数仍然可以正常工作。 在调试模式下、Matlab 函数产生以下错误。

您好!
我继续并尝试重新创建您的用例、但我没有遇到您描述的问题。 我将在下面列出我的配置和执行的步骤。
注意如果停止可视化工具并重新启动、则需要在 CCS 中重新启动 EVM、重新加载二进制文件并重新启动、然后再重新启动可视化工具、否则可能出现您看到的错误。
谢谢。
克林顿
您好!
谢谢、成功了。
问题与将 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\empty\xwrL64xx-evm4fs0-0_freertos\ti-arm-clang 中的映像加载到器件相关。 我正在将代码 C:\ti\radar_toolbox_1_30_00_05 source\ti\examples\542\AWRL6432_Capon2d\prebuild_binaries 加载 Cabin_Sensing 到器件中、以使其与我调试的代码相同。 这就是问题的根源。