This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:AWRL6432生命存在检测

Guru**** 2554900 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, AWRL6432, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302291/awrl6432boost-awrl6432-life-presence-detection

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: AWRL6432UNIFLASH

您好!

您的系统中介绍了有关"AWRL6432生命存在检测"项目的许多详细信息。 但我找不到这些项目文件的下载链接。 (嵌入式或 Matlab 文件)。 我购买了 AWRL6432BOOST 套件。 我可以使用此套件来试用"AWRL6432生命体征检测"项目吗? 我在哪里可以访问相关的项目文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面提供了演示的用户指南。 它指出了在雷达工具箱中的哪里可以找到可视化工具。

    https://dev.ti.com/tirex/content/radar_toolbox_1_30_00_05/source/ti/examples/InCabin_Sensing Life_Presence_Detection_Demo Life_Presence_Detection_Demo_users_guide.html

    运动和状态示例工程可以在以下 SDK 目录中找到。

    \ti\mmwave_L_SDK_05_03_00_02\examples\MMW_demo\motion_and_Presence _检测

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。  但我的问题仍然存在。

    当我们在 Windows 计算机上安装下载的"mmWave_L_SDK_05_03_00_02-Windows-x86-64 Install.exe"文件时、则不会出现 Cabin_Life 中的\tools\visualizers\communionenceDetection_GUI\文件夹。 因此、文件夹中没有"AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer.exe"文件。 包含这些文件夹的文件不包含在您发送的链接中。 是否存在我看不到的其他链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该可视化工具位于雷达工具箱的下载中。 下面的屏幕截图显示了如何下载它。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。  我已下载相关文件。

    我们目前有一个这样的问题:我正在运行 Matlab 代码。 正如我在下图中标记的、"AWRL6432存在寿命检测演示"可以正常工作。 但在运行"AWRL6432生命存在检测 Capon2D"时会出现错误。

    我们尝试过很多次、但它总是给出相同的误差。 您可以在下面的 Matlab 中看到它给出的错误图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定器件已连接并且选择了正确的 COM 端口? 当尝试两个可视化工具时、您是否运行相同的二进制和.cfg? 应使用不同的模式。 此外、您是否还尝试过在从源运行的同时运行构建的 MATLAB?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前已将"motion_and_presence_detection_demo.debug.appimage"文件以二进制文件的形式刷写到器件中。

    我们运行位于\radar_toolbox_1_30_00_05tools\visualizers\matlabcionenceDetection_GUI 下的 Cabin_Life 文件。

    请注意、我还要说明一点:该文件夹中的 AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer.exe 程序根本不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您记下.exe 程序的注释、我们可以进行研究。 此外、运行.exe 还需要正确的 Matlab Runtime、是否确定您有正确的版本?

    对于 capon2D .cfg 文件、可以尝试使用 capon2D 链二进制文件来刷写器件吗?

    C:\ti\radar_toolbox\source\ti\examples\conv导致 Cabin_Sensing \AWRL6432_Capon2D

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我设法使它使用 AWRL6432_Capon2D。 我正在取得进展。 我希望调试代码、以便更好地了解其操作。 这就是我在计算机上安装了 Code Composer Studio 12.5.0的原因。 电路。 我对此有2个问题。 首先:我认为我们在调试时不能运行 MATLAB 应用程序。 是真的吗? 第二:我不熟悉 Code Composer Studio 平台。 为了在 AWRL6432Boost 上进行测试、我尝试打开/关闭用户 LED。 但我失败了。 如果您能就我应该如何做提供一个简短的建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件处于 CCS 调试状态时、应该能够运行 MATLAB 应用。

    请查看我们 SDK 中的 GPIO 示例、获取有关切换器件上引脚的更多帮助。

    如果您有任何疑问、请在 E2E 上发布新问题。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 据我所知、此处的情况(CCS 调试)可能通过使用 DCA1000连接器而出现。 是否可以仅使用 USB 实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWRL6432BOOST 上的 CCS 调试不需要 DC1000。 您可以按照雷达工具箱文档/软件指南下的软件指南将其连接到 CCS 调试。

    仅在收集原始数据时需要 DCA1000。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。  我在做你说的。 在我不进行调试时、Matlab 函数可以正常工作。 然而、在调试期间、MATLAB 函数(AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer.m)根本不起作用。 我在 Matlab 中使用以下"Application/User"端口。

    当我在调试期间运行 Matlab 时、我收到以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确定器件处于正确的功能模式吗?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的。

    我用不同的组合尝试过很多次。 可能 PC 的 USB 端口功率不够、所以我用了"外部电源适配器、5V 电源"作为补充。 最终配置如下:
    S1.1开启
    S1.2关闭
    S1.3接通
    S1.4关闭
    S1.5接通
    S1.6关闭

    S4.1关闭
    S4.2关闭
    S4.3接通
    S4.4导通

    当配置类似这样且我没有进行调试时、Matlab 函数仍然可以正常工作。 在调试模式下、Matlab 函数产生以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将跟进此话题。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在您复位系统时随时对系统进行下电上电、以防后续操作无法完成。 此外、对于 Capon2D、您将需要 加载"重新编译"、否则可能会发生超时。 请告诉我们、这是否有助于解决您的问题。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我加载"租用"版本。

        

    但 Matlab 程序给出了以下相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已开始修改示例代码? 您能否尝试2D Capon 示例的未修改版本构建并让我们了解结果?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、该更改仅用于使用户 LED 闪烁。 我发送给你的那部分代码被封锁了。 我尝试的代码与示例代码完全相同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我继续并尝试重新创建您的用例、但我没有遇到您描述的问题。 我将在下面列出我的配置和执行的步骤。

    1. 将电路板置于刷写模式并刷写(使用 Uniflash) SDK 5.3.0.2中的"空"映像 、此映像位于:C:\ti\mmWave_L_SDK_05_03_00_02\examples\empty\xwrL64xx-evm4fss0-0_freertos\ti-arm-clang
    2. 已切换至功能模式并重置电路板。 请注意、这些是我针对该电路板的所有开关设置:
      1. SW1.1 -> SW1.6 = 100010
      2. SW4.1 -> SW4.4 = 0001
    3. 从此处导入 CCS 工程 Cabin_Sensing (使用 CCS 12.4):C:\ti\radar_toolbox_1_30_00_05\source\ti\examples\concl6432_Capon2d\xwrl6432 src
    4. 重新编译工程(发布中)
    5. 通过 CCS 连接到目标、并加载在后台
    6. 从 CCS 恢复程序
    7. 已启动 AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer.m 、来自 C:Cabin_Life src
    8. 已选择 EVM 的 App/User COM 端口
    9. 已 从 C:Cabin_Life i 中选择 minor_motion_presence_detection_capon2D.cfg 配置文件
    10. 点击"go"、演示按预期运行

    注意如果停止可视化工具并重新启动、则需要在 CCS 中重新启动 EVM、重新加载二进制文件并重新启动、然后再重新启动可视化工具、否则可能出现您看到的错误。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、成功了。

    问题与将 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\empty\xwrL64xx-evm4fs0-0_freertos\ti-arm-clang 中的映像加载到器件相关。  我正在将代码 C:\ti\radar_toolbox_1_30_00_05 source\ti\examples\542\AWRL6432_Capon2d\prebuild_binaries 加载 Cabin_Sensing 到器件中、以使其与我调试的代码相同。 这就是问题的根源。