This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:MCAN 恢复问题

Guru**** 2552050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1304188/awr1843-mcan-recovery-problem

器件型号:AWR1843

大家好、

我们的客户正在开发1852的 MCAN、现在他们面临一些问题。

1.使用 can_setcontrollermode 恢复 BUSOFF 后、电报 id 和长度为0;

2.调用 can_setcontrollermode 时、即使未连接 CANH 和 CANL、1843仍会触发 BUSOFF 中断。 在 can_mcanstart 函数的起点和终点放置断点、can_mcanprocessISR BUSOFF 器件可以重现此情况。

3.从 BUSOFF 恢复后 PSR。 TDCV 为0。

请帮助探究这些问题。

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们提供更多详细信息

    • 硬件已使用。 这是 TI EVM 还是定制 EVM
    • SW 使用。 这是 TI 演示吗?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    客户正在使用 MCAL 演示、并将这些问题重现在电路板和 TI EVM 中。 如果未启用自动重新发送,则只会出现问题2。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是哪一个演示?

    客户正在使用我们的 MCAL 演示

    到目前为止、我们还没有发现1843 MCAN 硬件或软件存在任何未解决的错误。

    因此、我假设问题必须与整体系统和自定义软件更新相关

    谢谢!
    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    客户正在使用我们的 MACL 实现自动标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让客户给我们一个项目、以便我们可以重现该项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这仍然是问题、

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    此问题已得到解决、主要问题是客户设置了一些断点、这可能会在恢复时导致错误。 在删除断点后、驱动程序可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!

    谢谢!

    塞萨尔