This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:在突发模式下更改 numOfChirpsAccum

Guru**** 2547670 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1309047/awrl6432boost-change-numofchirpsaccum-in-burst-mode

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

你好

我想通过在突发模式中将 numOfChirpsAccum 更改为0 > 4来更改线性调频脉冲信号。 但我收到错误。 问题出在哪呢?

通道配置7 3 0
chirpComnCfg 16 0 128 4 28 0
线性调频脉冲配置6 32 0 27 60.5
frameCfg 2 4 200 64 100 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 3 0 0 1 0 1 0 1 1
Sigma 处理器 Cfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
cfarCfg 2 16 4 4 0 6.0 0 0.5 0 1 1 1
aoaFovCfg -60 -40 40

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该没有问题。 您能否指定遇到的错误、并提供一些屏幕截图或更多背景信息?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    错误消息如下所示。

     

    CLI 命令值如下所示。

    sensorStop 0
    通道配置7 3 0
    chirpComnCfg 16 0 128 4 28 0
    线性调频脉冲配置6 32 0 27 60.5
    frameCfg 2 4 200 64 100 0
    antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
    guiMonitor 2 3 0 0 1 0 1 0 1 1
    Sigma 处理器 Cfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
    cfarCfg 2 16 4 4 0 6.0 0 0.5 0 1 1 1
    aoaFovCfg -60 -40 40
    rangeSelCfg 0.1 15.0
    离合器拆卸1
    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 0.00000
    adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
    ADCLogging 0
    低功耗配置1
    factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
    mpdBoundaryArc 1 1 15 -30 30 0.5 2
    mpdBoundaryArc 2 1 15 -60 -31 0.5 2
    mpdBoundaryArc 3 1 15 31 60 0.5 2
    boundaryBox -16 16 0 16 -0.53
    sensorPosition 0 0 1.9 0 0
    MajorStateCfg 8 6 60 20 15 150 4 4
    clusterCfg 1 0.5 2
    gatingparam 3 2 2 4
    stateparam 3 3 12 50 5 200
    分配参数4 10 0.1 2 0.5 20
    maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
    trackingCfg 1 2 100 1 61.4 191.8 100
    presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
    microDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1
    分类器配置1 3 4
    波特率1250000
    sensorStart 0 0 0 0

    我加载了相同的.cfg 文件、 它在工业可视化工具中不起作用、但在毫米波雷达可视化工具中起作用。

    问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试运行开箱即用演示?

    它是否适用于我们提供的默认.cfg 文件?

    在尝试运行可视化工具之前、请确保已完全重置器件。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否正在尝试运行开箱即用演示?
    >是,AWRL6432开箱即用

    它是否适用于我们提供的默认.cfg 文件?
    >是的、 当 numOfChirpsAccum 更改为4时出现问题。

    (如果你将 numOfChirpsACCUM 设置为0、那么效果很好。)

    在尝试运行可视化工具之前、请确保已完全重置器件。
    >是、我在重置后执行了该操作

    Thansk.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试:

    frameCfg 4 300 64 100 0

    因此、一次突发中有4个线性调频脉冲。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其更改为 frameCfg 4 300 64 100 0。

    但是、感应估算器中出现错误、因此我按如下方式修改了 CLI 命令。

    chirpComnCfg 16 0 128 4 40 0
    线性调频脉冲配置6 32 0 20 60.5
    通道配置7 3 0
    frameCfg 4 300 64 100 0

    但是、仍会出现相同的错误消息。

    我还有一个问题。
    文档说明如下、我可以将 numofChirpInBursts 更改为4吗?

     "突发模式:numOfBurstsInFrame 可以配置为>1,但 numOfChirpsInBurst
    必须配置为1 (仅启用1个 TX)或2 (启用两个 TX)。 然后
    numOfBurstsInFrame 将对应每个 TX 天线在一个帧中的线性调频脉冲总数。 "

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e 文档说明如下,我可以将 numofChirpInBursts 更改为4吗?

    是的、这应该是可行的。

    您能否尝试通过 tera 终端发送配置、以便我们可以看到设备正在打印什么错误代码? 这应该有助于我们缩小范围。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我使用 Teraterm 输入了 CLI 命令、然后收到一条错误消息返回。

    如果我的测试方法有误、您能详细解释一下该方法吗?


    xWRL6432毫米波演示05.03.00.02

    mmwDemo:/> sensorStop 0
    完成

    mmwDemo:/>通道 Cfg 7 3 0
    完成

    mmwDemo:/>chirpComnCfg 16 0 128 4 40 0
    完成

    mmwDemo:/>chirpTimingCfg 6 32 0 20 60.5
    完成

    mmwDemo:/> frameCfg 4 4 300 64 100 0
    完成

    mmwDemo:/> antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
    完成

    mmwDemo://guiMonitor 2 3 0 0 1 0 0 1 1 1
    完成

    mmwDemo:/> sigProcChainCfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
    完成

    mmwDemo://>cfarCfg 2 13 4 4 0 6.0 0 0.5 0 1 1 1
    完成

    mmwDemo:/>aoaFovCfg -60 60 -40 40
    完成

    mmwDemo://>rangeSelCfg 0.1 15.0
    完成

    mmwDemo:/>离合器移除1
    完成

    mmwDemo:/> compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
    完成

    mmwDemo://>adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
    完成

    mmwDemo://>adcLogging 0
    完成

    mmwDemo://>lowPowerCfg 1
    完成

    mmwDemo://>factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
    完成

    mmwDemo://mpdBoundaryArc 1 15 -30 30 0.5 2
    'pdBoundaryArc'不被识别为 CLI 命令
    mmwDemo://mpdBoundaryArc 2 1 15 -60 31 0.5 2
    'pdBoundaryArc'不被识别为 CLI 命令
    mmwDemo://mpdBoundaryArc 3 1 15 31 60 0.5 2
    'pdBoundaryArc'不被识别为 CLI 命令
    mmwDemo://boundaryBox -16 16 16 -0.53
    完成

    mmwDemo://sensorPosition 0 0 1.9 0 0
    完成

    mmwDemo://>majorStateCfg 8 6 60 20 15 150 4 4
    完成

    mmwDemo:/>clusterCfg 1 0.5 2
    完成

    mmwDemo:/>gatingparam 3 2 2 4
    完成

    mmwDemo:/>stateParam 3 12 50 5 200
    完成

    mmwDemo://>allocationParam 4 10 0.5 2 0.5 20
    完成

    mmwDemo://maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
    完成

    mmwDemo:/>trackingCfg 1 2 100 1 61.4 191.8 100
    完成

    mmwDemo://>presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
    完成

    mmwDemo:/> microDopplerCfg 1 0 0 1 1 12.5 87.5 1
    完成

    mmwDemo:/>分类器 Cfg 1 3 4
    完成

    mmwDemo:/>波特率115200
    完成

    mmwDemo:/> sensorStart 0 0 0 0
    错误:设置 DOA 配置文件时出错:-30201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请根据您之前的注释将配置修改为 frameCfg 2 4 400 64 100 0

    sensorStop 0
    通道配置7 3 0
    chirpComnCfg 16 0 128 4 28 0
    线性调频脉冲配置6 32 0 27 60.5
    frameCfg 2 4 200 64 100 0
    antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
    guiMonitor 2 3 0 0 1 0 1 1 1 1

    当您将 chirpAccumulation 设置为4时、突发时间变为 x4、在本例中为272us。 需要115us 的开销、因此您的突发时间应大于387。 为了安全起见、让我们将其增加到400。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 framecfg 更改为2 4 400 64 100 0。

    可以、但是在帧在1到7之间运行后、出现以下错误并停止工作。

    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效

    那么、我将突发时间增加到500或600、会发生相同的情况。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试使用 TDM 模式而不是 BPM? 这在 chirpComnCfg 中设置(从4更改为1)

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试 TDM 模式、而不是 BPM。 但是、我具有相同的误差。  

    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用 tera Term 等程序来发送.cfg、以及是否可以在此处共享在几帧之后打印出的什么错误代码?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 tera 术语并发送.cfg。 (chirpComnCfg 将4更改为 A 1)

    但是、Tera Term  会停止、并且错误不会出现。

    谢谢。