大家好、团队!
有一个问题困扰着我。 据我所知,IDLE 用于标记接收端是否准备就绪(请参阅下面的表27-10)。


发送端应在发送数据之前检查空闲是否为0、如果为0、则发送数据将开始。 但是、在断电模式下、IDLE 始终设置为1、这意味着它永远无法准备好接收。 然后发送端永远不能发送数据。 因此、接收器侧不会等待低电平(即使 WAKE_INT 已启用)、因此无法自动退出断电模式(如下图所示)。 这会产生一个死锁。 如何解决这个死锁问题? 如果发送方在发送数据之前未查询空闲、空闲存在的关键是什么?

期待您的回复、请! 谢谢。