This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:在 WFI 期间降低 MSS VCLK

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1301151/iwr6843-reducing-mss-vclk-during-wfi

器件型号:IWR6843

您好!

我们目前正在开发使用 IWR6843雷达传感器的雷达应用。 不过、我们已注意到、它在运行期间会消耗大量功率。 因此、我们正在探索降低电流消耗的方法。

我们已成功关闭 DSS、这样可以节省一些电流消耗。

此外、我们观察到、从指定的200 MHz 降低 MSS VCLK、这显著降低了电流消耗。 但是、我们还注意到、这种方法会导致一些丢帧/丢失帧。

我们正在考虑仅在 WFI (等待中断)状态期间降低 MSS VCLK、我们在完成处理后立即进入该状态。 但是、我们在尝试这种方法时遇到了 RL_RF_AE_CPUFAULT_SB 错误。 具体而言、它告诉我们发生了射频处理器固件致命错误、我们在调试时遇到了问题。

您能否告诉我们这种方法是否可行? 如果不能、您能提供我们可以使用的任何其他节能方法吗?

此致!

摩根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

     Low_Power_Modes 中提供了低功耗开箱即用演示

    该演示提供以下选项

    1.时钟门 DSP  

    将 MSS CR4时钟设置为40MHz

    3.关闭射频

    4.关闭 APLL

    时钟选通 BSS

    所有这些节能操作都发生在帧间期间。  

    低功耗演示可显著降低功耗。 您需要根据所选的配置选择上述一种或多种技术

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    感谢您的答复! 我已经在代码库中实现了低功耗演示的一个子集、它看起来像预期的那样好、至少在帧间周期内仅将 MSS CR4时钟切换到40 MHz 时。

    但是、当我尝试在低功耗期间关闭模拟前端时、我会收到控制台打印输出"AFE on Failed Err:325"。  我在进入低功耗状态之前/之后没有停止/重新启动传感器、因为好像微控制器崩溃了、或者在我执行此操作时至少停止对调试器做出响应。

    另请注意、我不是直接运行低功耗演示、而是将低功耗演示函数移植到了我自己的代码库中。 除了演示中已经提供的指南之外、在尝试集成低功耗功能之前、是否还需要考虑其他因素?

    谢谢!

    /摩根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    大部分毫米波雷达支持团队现在都不在办公室。 答复 可能会推迟到1月初。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    我们很难评论在移植时可能出现了什么问题。 我需要更多详细信息才能评论

    您是否成功地自行运行了低功耗演示? 低功耗演示是否提供了所需的功耗优化?

    此致