您好!
我们目前正在开发使用 IWR6843雷达传感器的雷达应用。 不过、我们已注意到、它在运行期间会消耗大量功率。 因此、我们正在探索降低电流消耗的方法。
我们已成功关闭 DSS、这样可以节省一些电流消耗。
此外、我们观察到、从指定的200 MHz 降低 MSS VCLK、这显著降低了电流消耗。 但是、我们还注意到、这种方法会导致一些丢帧/丢失帧。
我们正在考虑仅在 WFI (等待中断)状态期间降低 MSS VCLK、我们在完成处理后立即进入该状态。 但是、我们在尝试这种方法时遇到了 RL_RF_AE_CPUFAULT_SB 错误。 具体而言、它告诉我们发生了射频处理器固件致命错误、我们在调试时遇到了问题。
您能否告诉我们这种方法是否可行? 如果不能、您能提供我们可以使用的任何其他节能方法吗?
此致!
摩根