This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:xWRx432和 xWRx843的信噪比差异。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1302603/awrl6432-the-signal-to-noise-ratio-difference-of-xwrx432-and-xwrx843

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:AWR6843

您好!

我们现在使用 AWR6432和 AWR6843检查模块的接收功率。
因此、在相同环境、相同调制、相同数量的线性调频脉冲下、AWR6843模块的 S/N 将高于 AWR6432模块、并且它们具有相同的天线设计。
然后、AWR6432模块的 S/N 比取决于 SDK5.3.0.2中的固件。

您能预测造成这种差异的原因是什么吗?

此致、
德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高德

    毫米波演示仅为 BPM、但运动和存在演示可以为 BPM 或 TDM。 您知道如何操作运动和状态演示吗?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clinton-San,

    我们正在使用毫米波演示固件、当评估 AWR6432模块时、它将是 BPM 模式。

    SDK3.6 FW 用于评估 AWR6843模块。 它将是 TDM 模式。

    那么、我们认为 AWR6432模块的输出功率会更高(双倍?3dB?) 但结果刚好相反、20dB 的差值太大。  

    Br、
    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高德

    一般而言、我们可能希望6843的 SNR 更高、因为通道数量更多且 TX 功率更大。

    话虽如此、我建议在板上逐天线查看原始 ADC 数据、以便更好地了解这些差异。 您显示的图假设来自距离剖面? 6843和6432的数据格式可能不同、所有天线数据组合在一起的方式也可能不同。 您可能无法在此处将同类与同类进行比较。

    你能回答克林顿的上述问题吗? 对于状态和运动演示、您使用的是 BPM 还是 TDM?

    总之、原始 ADC 数据比较功能将使您独立于后处理之外查看真正的差异。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    >>你能回答克林顿的上述问题吗? 对于状态和运动演示、您使用的是 BPM 还是 TDM?
    我们将使用 SDK5.3的"毫米波演示"和"运动和存在检测"、并使用 BPM 模式。

    我了解了天线数量的差异。
    我们将尝试获取并检查原始数据。

    此致、
    德语