主题中讨论的其他器件:AWR6843
您好!
我们现在使用 AWR6432和 AWR6843检查模块的接收功率。
因此、在相同环境、相同调制、相同数量的线性调频脉冲下、AWR6843模块的 S/N 将高于 AWR6432模块、并且它们具有相同的天线设计。
然后、AWR6432模块的 S/N 比取决于 SDK5.3.0.2中的固件。
您能预测造成这种差异的原因是什么吗?

此致、
德语
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们现在使用 AWR6432和 AWR6843检查模块的接收功率。
因此、在相同环境、相同调制、相同数量的线性调频脉冲下、AWR6843模块的 S/N 将高于 AWR6432模块、并且它们具有相同的天线设计。
然后、AWR6432模块的 S/N 比取决于 SDK5.3.0.2中的固件。
您能预测造成这种差异的原因是什么吗?

此致、
德语
高德
一般而言、我们可能希望6843的 SNR 更高、因为通道数量更多且 TX 功率更大。
话虽如此、我建议在板上逐天线查看原始 ADC 数据、以便更好地了解这些差异。 您显示的图假设来自距离剖面? 6843和6432的数据格式可能不同、所有天线数据组合在一起的方式也可能不同。 您可能无法在此处将同类与同类进行比较。
你能回答克林顿的上述问题吗? 对于状态和运动演示、您使用的是 BPM 还是 TDM?
总之、原始 ADC 数据比较功能将使您独立于后处理之外查看真正的差异。
此致、
时间