请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL1432 您好专家。
为了启用 AWRL1432 perchirp 配置、 我们需要将特定图形写入0x21880000、也调用 per_chirp_LUT。
您可以帮助说明此 RAM 中参数的格式是什么吗? 我在 DFP 中找不到说明。
谢谢
肯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ken、
T_RL_API_SENS_PER_CHIRP_CFG 的文档中介绍了每个线性调频脉冲参数的格式。 有关每个元素类型的详细信息、您可以参阅下表:
| 参数 | 格式 |
| 线性调频脉冲起始频率 | LUT 条目存储为32位无符号 类似于 w_ChirpRfFreqStart 的数字 |
| 线性调频脉冲斜率 | LUT 条目存储为16 - 带符号的位数、类似于 XH_ChirpRfFreqSlope |
| 线性调频脉冲空闲时间 | mLUT 条目存储为16位无符号 与 h_ChirpIdleTime 类似的数字 |
| ADC 开始时间 | LUT 条目存储为16位 无符号数、类似于 H_ChirpAdcStartTime |
| Tx 开始时间 | LUT 条目存储为16 - 带符号的位数、类似于 XH_ChirpTxStartTime |
| TX 使能屏蔽 | LUT 条目存储为4位掩码、并具有 每个 Tx 通道1位、即每个字节包含 2个 LUT 条目、高半字节表示 后一种配置。 |
| TX BPM 启用屏蔽 | LUT 条目存储为4位掩码、并具有 每个 Tx 通道1位、即每个字节包含 2个 LUT 条目、高半字节表示 后一种配置。 |
您可以找到 在同一文件中定义的示例配置结构 T_SENS_PER_CHIRP_LUT。 请注意、您可以根据您的要求将配置表移动到每个线性调频脉冲 RAM (8kB)中的任何位置