This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:AWRL1432的 PER_CHIRP_LUT 格式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1304008/awrl1432-per_chirp_lut-format-of-awrl1432

器件型号:AWRL1432

您好专家。

为了启用 AWRL1432 perchirp 配置、 我们需要将特定图形写入0x21880000、也调用 per_chirp_LUT。

您可以帮助说明此 RAM 中参数的格式是什么吗? 我在 DFP 中找不到说明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些信息的来源是什么?

    谢谢!

    塞萨尔

    Unknown 说:
    我们需要将特定模式写入0x21880000、也可以调用 per_chirp_lut。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    它位于 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\firmware\mmwave_dfp\examples\source\rlexample_perchirplut.c 中

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的其他信息

    请给我一些时间与设计团队一起查看这些信息、

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

     T_RL_API_SENS_PER_CHIRP_CFG 的文档中介绍了每个线性调频脉冲参数的格式。 有关每个元素类型的详细信息、您可以参阅下表:

    参数 格式
    线性调频脉冲起始频率 LUT 条目存储为32位无符号
    类似于 w_ChirpRfFreqStart 的数字
    线性调频脉冲斜率 LUT 条目存储为16 -
    带符号的位数、类似于
    XH_ChirpRfFreqSlope
    线性调频脉冲空闲时间 mLUT 条目存储为16位无符号
    与 h_ChirpIdleTime 类似的数字
    ADC 开始时间 LUT 条目存储为16位
    无符号数、类似于
    H_ChirpAdcStartTime
    Tx 开始时间 LUT 条目存储为16 -
    带符号的位数、类似于
    XH_ChirpTxStartTime
    TX 使能屏蔽 LUT 条目存储为4位掩码、并具有
    每个 Tx 通道1位、即每个字节包含
    2个 LUT 条目、高半字节表示
    后一种配置。
    TX BPM 启用屏蔽 LUT 条目存储为4位掩码、并具有
    每个 Tx 通道1位、即每个字节包含
    2个 LUT 条目、高半字节表示
    后一种配置。

    您可以找到 在同一文件中定义的示例配置结构 T_SENS_PER_CHIRP_LUT。 请注意、您可以根据您的要求将配置表移动到每个线性调频脉冲 RAM (8kB)中的任何位置