请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243BOOST 您好!
我当前正在尝试将毫米波 DFP API 移植到 Nvidia Jetson Nano System。 我希望 Jetson 和 AWR2243Boost 通过 SPI 进行通信、并通过 CSI-2实时读取原始数据。 我已阅读过移植指南、目前我正在尝试了解他们使用毫米波 DFP 提供的 Windows 移植示例。 是否有人做过类似的工作、可以为我提供更多信息、挂起基于 Linux 系统的示例应用程序?
除了毫米波 DFP 提供的所有文档外、是否有其他有关此主题的官方信息?
谢谢!
您好、Tim