This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:尝试将毫米波 DFP 移植到 Nvidia Jetson Nano

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1301118/awr2243boost-trying-to-port-the-mmwave-dfp-to-nvidia-jetson-nano

器件型号:AWR2243BOOST

您好!

我当前正在尝试将毫米波 DFP API 移植到 Nvidia Jetson Nano System。 我希望 Jetson 和 AWR2243Boost 通过 SPI 进行通信、并通过 CSI-2实时读取原始数据。 我已阅读过移植指南、目前我正在尝试了解他们使用毫米波 DFP 提供的 Windows 移植示例。 是否有人做过类似的工作、可以为我提供更多信息、挂起基于 Linux 系统的示例应用程序?

除了毫米波 DFP 提供的所有文档外、是否有其他有关此主题的官方信息?

谢谢!

您好、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    毫米波 DFP 不直接支持 Linux。 您拥有的资源就是  目前所拥有的全部资源。

    此致、
    Saswat Kumar