This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们尝试使用 frameCfg 的 numOfChirpsAccum 来增强雷达灵敏度。 我们已经发现、如果我们使用 numOfChirpsAccum=4、灵敏度会增加大约6~8 dB。 这是一个很棒的功能、对于我们的雷达来说、它在增加检测距离方面可以提供很多帮助。 它对于人类行走等低速目标非常有效、但不可预见的是、如果目标速度高于车辆、我们会发现很大的问题。 我们发现检测到的目标速度将是实际目标速度的4倍、因此需要偏离4以获得正确的速度、但如果实际目标速度被放大 MaxVeloce/4、那么我们将遇到模糊问题以获得一个非常奇怪的检测到的速度。 它表示实数非模糊速度不是我们在系统配置中设置的原始最大速度、将为1/4 *最大速度。 太糟糕了。
例如:如果雷达配置为最大速度为10 m/s ,如果实际目标速度为1 m/s ,则从雷达得到速度= 4 * 1 = 4 m/s。
如果实际目标速度为5 m/s,因为4*5=20 m/s 已经大于最大速度10m/s,那么由于模糊性问题,雷达将会产生非常奇怪的速度。
numOfChirpsAccum 对于我们提高灵敏度非常重要、但1/4最大速度对我们来说是个大问题。 该问题是否易于解决?
您好、Chianan:
这是预料之中的。 通过进行4次线性调频脉冲累加、每发射4个线性调频脉冲、您就会收到一个累积的线性调频脉冲。 因此、新的线性调频脉冲具有原始线性调频脉冲的4倍。 因此、最大无歧义速度减少4。
我假设您已经对线性调频脉冲设计进行了优化、以获得最小的线性调频脉冲间隔。
在本例中、您必须找到其他方法来解决速度模糊问题。
顺便说一下、您要寻找哪种类型的应用?
此致!
自贡
大家好:
什么是 DVR?
此致!
自贡
通常、我们会应用线性调频脉冲累加(在您的情况下 为 numOfChirpsAccum=4)来提高 SNR 和保存雷达 Cube 存储器。 如果您不应用线性调频脉冲积累、而是发送4倍的线性调频脉冲、那么您将能够以同样的方式提高 SNR。 但是、RadarCube 的大小将是 它的4倍。 如果您负担不起这么多的线性调频脉冲、则可以考虑对 RadarCube 使用压缩引擎。 请告诉我这是否有帮助。
此致!
自贡