This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 CC1310进行无线温度监控

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT84, CC1310, ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1299034/wireless-temperature-monitoring-using-cc1310

主题中讨论的其他器件:CC1310、LMT84、 ISOTMP35

我想使用 CC1310 MCU 制作一个无线温度传感器。 为了同一件事、  

了解哪些温度传感器最适合检测电气母线的温度范围  

40°C 到125°C 是我需要的温度范围。 请推荐我的部件号,如果有人帮助我设计项目,我会感激和仍然感激.  

我将使用433MHz 频带。 同样,我需要一个单独的收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOTMP35可能是汇流条的关注点。 LMT84可能适合采用 TO-92封装。 如果可以将 PCB 安装在汇流条上或其附近、则可以使用我们产品系列中的任何温度传感器。 ti.com/temperature

    谢谢。