Other Parts Discussed in Thread: LMT84, CC1310, ISOTMP35
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1310、LMT84、 ISOTMP35我想使用 CC1310 MCU 制作一个无线温度传感器。 为了同一件事、
了解哪些温度传感器最适合检测电气母线的温度范围
40°C 到125°C 是我需要的温度范围。 请推荐我的部件号,如果有人帮助我设计项目,我会感激和仍然感激.
我将使用433MHz 频带。 同样,我需要一个单独的收发器。