主题中讨论的其他器件: AWRL6432
您好专家
我没有在 AWRL1432的毫米波演示中找到有关如何捕获 ADC 数据的任何说明。
您可以建议我在哪里可以找到有关如何操作的指南吗?
谢谢
肯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ken:
AWRL1432可与 DCA1000搭配使用、用于采集原始 ADC 数据。 EVM 的用户指南中对此进行了说明。
希望这对您有所帮助。
即 Sharef
Ken、
1. lua 脚本用于在 Studio 中配置射频、而在应用中、我们不使用 lua 在应用中配置射频。
是的、在目标代码中配置 RDIF
2. 客户反馈,当他们 在 CLI 中使用 adcLogging cmd 时,他们只能在示波器上检测 clk 信号,因此毫米波和运动检测演示都支持 AWRL1432上的实时 adcLogging?
是的、两个演示都支持 adcLogging 命令。
我来咨询 SDK 团队、看看是否有其他文档
谢谢!
塞萨尔
我们有没有在毫米波演示中测试 adcLogging 功能?
我正在与 SDK 团队进行核实。 我将在收到更新后立即通知您
我认为 lua 和 mmw studio 不是测试它的正确工具。
您是对的。
谢谢!
塞萨尔
尊敬的 Cesar:
在您的指导下、我可以使用 AWRL6432通过 radar_toolbox_1_20_00_11\tools\radar_toolcia1000_clic\prebuild_binarys\move_and_presence_detection_demo.release.appimage Adc_Data_Capture_Tool_和\radar Adc_Data_Capture_Tool_ toolbox_1_20_00_11\tools\chirCA1000_clis\p_configs\xWRL6432_inCabinSensing_5104.cfg 成功记录数据
但是、当我尝试使用 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\mmw_demo_and_Presence 检测\xwrL64xx-evm4fs0-0_freertos\ti-arm-clang\motion_and_presence_detection_demo.debug.appimage 和 mmwave_l_sdk_05 Classification_MidBw.cfg
那么、我认为 SDK 5.3.0.2二进制文件可能有一些问题、您可以帮助再次与团队联系吗?
重置 AR 设备命令:成功
应答=
0
FPGA 配置命令:成功
应答=
0
配置记录命令:成功
警告:将在将来的版本中删除序列。 请改用串行端口。
sensorStop 0
sensorStop 0
完成
通道配置7 3 0
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>通道 Cfg 7 3 0
完成
chirpComnCfg 16 0 128 4 28 0
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>chirpComnCfg 16 0 128 4 28 0
完成
线性调频脉冲配置6 32 0 40 60.5
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>chirpTimingCfg 6 32 0 40 60.5
完成
frameCfg 2 0 200 64 100 0
毫米波演示:/>
mmwDemo:/> frameCfg 2 0 200 64 100 0
完成
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
毫米波演示:/>
mmwDemo:/> antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
完成
guiMonitor 2 3 0 0 1 0 1 0 1 1
毫米波演示:/>
mmwDemo://guiMonitor 2 3 0 0 1 0 0 1 1 1
完成
Sigma 处理器 Cfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
毫米波演示:/>
mmwDemo:/> sigProcChainCfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
完成
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1
完成
aoaFovCfg -70 70 -40 40
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>aoaFovCfg -70 70 -40 40
完成
rangeSelCfg 0.1 10.0
毫米波演示:/>
mmwDemo://>rangeSelCfg 0.1 10.0
完成
离合器拆卸1
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>离合器移除1
完成
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 0.00000
毫米波演示:/>
mmwDemo:/> compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
完成
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
毫米波演示:/>
mmwDemo://>adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
完成
ADCLogging 1
毫米波演示:/>
mmwDemo://>adcLogging 1
完成
低功耗配置0
毫米波演示:/>
mmwDemo://>lowPowerCfg 0
完成
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
毫米波演示:/>
mmwDemo://>factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
完成
BoundaryBox -3.5 3.5 0 9 -0.5 3
毫米波演示:/>
mmwDemo://boundaryBox -3.5 0 9 -0.5 3
完成
sensorPosition 0 0 1.9 0 0
毫米波演示:/>
mmwDemo://sensorPosition 0 0 1.9 0 0
完成
StaticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
毫米波演示:/>
mmwDemo://StaticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
完成
gatingparam 3 2 2 4
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>gatingparam 3 2 2 4
完成
stateparam 3 3 12 50 5 200
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>stateParam 3 12 50 5 200
完成
分配参数6 10 0.1 4 0.5 20
毫米波演示:/>
mmwDemo://>allocationParam 6 10 0.1 4 0.5 20
完成
maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
毫米波演示:/>
mmwDemo://maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
完成
trackingCfg 1 2 100 3 61.4 191.8 100
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>trackingCfg 1 2 100 3 61.4 191.8 100
完成
presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
毫米波演示:/>
mmwDemo://>presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
完成
microDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1
毫米波演示:/>
mmwDemo:/> microDopplerCfg 1 0 0 1 1 12.5 87.5 1
完成
分类器配置1 3 4
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>分类器 Cfg 1 3 4
完成
sensorStart 0 0 0 0
毫米波演示:/>
mmwDemo:/> sensorStart 0 0 0 0
完成
毫米波演示:/>
毫米波演示:/>
毫米波演示:/>
mmwDemo:/>☻☻ 2D
警告:在达到终结器之前发生超时。
'serial'无法读取所有请求的数据。 有关可能原因的详细信息、请参阅" '="">序列读取警告"。
áy1 ?TçxI。 1I&_Y ;A úç↑MTÄÿü FS où↑4TFû↓ N[[emoticon:585a96b39c574b95b19bd00a45086da0]Z ü ù- 8OF ?☻? Zº Y Lu↓Y◄8Fr∟±◄? G_←?►Df. ▬ë O o h " E ½ ? U & ¶ ? U £ O ¥O x ? 1 ú ` § I ? ∟ ° o j s ? ⌂ ? ? 一个 ? C ? b ? W ↑ Q ú ♀ ÿ w ? = ▲ í ù $ 6 ? } / û K↨ ? "ü☻" yù d? E¬T \?◄ä♂ÿ♂Ée $r 2$☻í IH FY AR ü6 N * j¶¿m ÿ▌»C 3i U9 s#[% U↑·? ÷i ?# * 6¶n¶2 ª/ k L+¥1 ç# GK H Å←C ½¶
您好,Zigang
尝试修改 guiMonitor、仍然没有 LVDS 输出。
但在 C:\ti\radar_toolbox_1_20_00_11\tools\ocrats Adc_Data_Capture_Tool_ 1000_cli 中、一切都正常。 因此、我怀疑 SDK 5302 LVDS 功能存在一些问题。
顺便说一下 、设置波特率1250000会使 DCA1000_CLI 延迟。
谢谢
肯