This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:xwr18xx_radarss.bin 和 xwr18xx_masterss.bin 是什么?

Guru**** 2576495 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1293966/awr1843boost-what-are-xwr18xx_radarss-bin-and-xwr18xx_masterss-bin

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、工程师

当我使用 mmwaveStudio_02_01_01_00,时、我会对 AWR1843BOOST 器件上的两个二进制文件及其运行模式感到困惑。

您能告诉我 此 RL_eval_firmware 的雷达模式是什么吗? USRR? SRR 还是 MRR? 我如何找到它的 src 代码、亲自获取项目并重建这两个 bin 文件。

此外、我 知道如何重建 CCS 项目、只需首先告诉我这个问题、然后给我一些建议即可。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wembanyama:

    由于感恩节假期在美国。 响应延迟。 我们将在下周早些时候与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿贾伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当使用 mmWave Studio 时、才需要这两个二进制文件。

    使用 mmWave Studio 工具、需要使用特殊版本的固件。 用户无法构建该固件。 TI 不会仅提供生成的二进制文件的源代码、

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了。 但也许你误解了我。  

    我的意思是、我想知道这两个二进制文件、它们使用什么雷达模式? MRR、SRR 或其他?我想在 CCS 代码,中设置线性调频脉冲参数,并重建我的二进制文件,这意味着 MRR 函数或 SRR 函数,我怎么可以得到这个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些文件与 MRR 或 SRR 无关。

    让我们退一步讲。

    您正在努力实现什么目标? 为什么要使用 mmWave Studio?

    我想在 CCS 代码中设置啁啾参数

    我在前面提到的头文件中已经定义了线性调频脉冲参数并进行了硬编码

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您打算实现什么目标? 为什么要使用 mmWave studio

    您好!  

     我使用 CCS 重建我的图像 bin 文件并使用 Uniflash 将其加载到1843boost、然后我测试了雷达传感器在物理环境中的性能。

    我发现雷达传感器可以检测到的范围太短。 我查阅了一些指南、是否涉及雷达模式、例如 usrr、SRR、MRR...?

    我想弄清楚 之后、我可以更新 CCS 代码、以便雷达能够在 开关模式、远距离甚至高精确度下进行完美感应。

    我想知道固件设置的雷达模式。 导致雷达模式与3dB 带宽、波束形成、SNR 等相关? 我如何知道此线性调频脉冲参数的更多详细信息?

    我提到的头文件中已定义线性调频脉冲参数并进行硬编码[/引号]

    Unknown 说:
    此 rl_eval_firmware 的哪种雷达模式
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    如果您对该范围感兴趣、那么这里与 RL_eval_firmware 无关。

    该范围在演示参数中进行配置。

    您是否对扩展 MRR 最大范围感兴趣?

    MRR 演示经过优化、AWR1843BOOST EVM 提供尽可能远的距离。 移动汽车大约需要120m 的距离。

    遗憾的是、无法扩大此范围、

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导致差异过大、我担心两路的最大范围、即 RL_eval_firmware 中的 bin imag 和基于 CCS 代码的 MRR 演示中重新编译的 bin imag。   

    返回我的问题、如下所示:

    1) 1)当我使用 RL_eval_firmware 来检测具有 mmwaveStudio+DCA1000的对象时、我想知道 RL_eval_firmware 可以检测多长的距离、它类似于 USRR、SRR 或 MRR?、这才是我关心的一点。

    2) 2)使用 CCS 修改基于代码的 MRR 演示和重新编译项目时、将 bin 图像下载到1843EVM、我发现雷达的距离太短、就在10米附近。  我想增加 感应范围、该怎么做? 它与什么因素有关? 我是否需要增加线性调频脉冲数、这是必要的?  我不知道我是否在 CCS 代码中修改某些参数时犯了错误。

    范围在演示参数中配置。

    您能提供更多详细信息吗?

    此致、

    温班山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)当我使用 RL_eval_firmware 来感应具有 mmwaveStudio+DCA1000的对象时、我想知道 RL_eval_firmware 可以检测到多远的距离、它与 USRR、SRR 或 MRR 类似、这正是我要考虑的一点。

    使用 mmWave Studio 时、未在 RL_eval_firmware 中定义最大范围。 它由线性调频脉冲斜率和采样频率定义、

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1050220/faq-computing-maximum-range-velocity-and-resolution-mmwave-system

    2)当我使用 CCS 修改我的基于代码的 MRR 演示并重建项目、将 bin 映像下载到1843EVM 时、我发现雷达的距离太短、近至10m。  我想增加 感应范围、该怎么做? 它与什么因素有关? 我是否需要增加线性调频脉冲数、这是必要的?  我不知道我是否在修改 CCS 代码中的某些参数时出错。

    在较远距离检测到的物体可能具有足够的反射率(SNR)。

    请使用预构建的二进制文件来执行测试。

    在预构建的二进制文件中、USRR 模式范围最大值= 30m、MRR 模式范围最大值= 120m

    但是、如果物体的反射率不够、则可能无法在这些距离处检测到该物体。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉打扰您。

    两个预构建单元图像下载到雷达器件时看到的波形。

    如何在 mmwaveStudio 中在 USRR 和 MRR 之间选择一种模式? 是否意味着我需要以适当的方式修改 FMCW 带宽、使其适合我设置的范围、以便成功地增大目标的检测范围?

    在预构建的二进制文件中,USRR 模式范围最大值=30m,MRR 模式范围最大值=120m [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎我们在该线程取得进展方面面临着挑战、

    您能否启动一个主题为"mmWave studio 固件"的新主题、以便我们在讨论 MRR 之前阐明 mmWave studio 如何工作?

    我将关闭该主题帖

    谢谢!

    塞萨尔