This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOP profile.cfg

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1297586/awr1843aop-awr1843aop-profile-cfg

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR1843BOOST

可帮助提供可稳定检测 20-30m 人(自行车和摩托车)的 AWR1843AOP profile_pedestrian.cfg 文件和 可尽可能检测车辆的 profile_car.cfg 文件。 最大检测速度约为120km/h

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助毫米波 SDK 3.6 OOB 演示、您将无法实现这种性能。

    请看一下雷达工具箱中提供的 MRR/USRR 演示、

    RadarToolbox\radar_toolbox_1_20_00_11\source\ti\examples\adas\medium_range_radar\docs

    该演示可以在 AWR1843BOOST 电路板上运行、但也可以在 AWR1843AOP 的 MRR 模式下运行(USRR 模式无法在 AWR1843AOP 电路板上运行、因为天线不同)

    下面是在 AOP 电路板上运行 MRR 模式的一些步骤

    AWR1843AOP EVM 开包即用不支持 MRR 演示。

    • 不过、也可以在 AOP 上运行波束形成模式。
    • 由于天线方向图与升压不同、MIMO 模式不会在 AOP 上运行。 必须重新设计该演示才能运行 MIMO 模式。

    默认情况下、MRR 演示支持波束形成(MRR)和 MIMO (USRR)子帧。 您可以重新构建演示以仅支持 MRR 子帧。

    \labs\lab0007_medium_range_radar\common\mrr_config_consts.h src

    对进行了如下更新

    /**! @简要介绍多模式雷达工作模式。 */
    //#define J帧_CONF_MRR_USRR                  /*两个子帧,MRR 后跟 USRR20。 */
    /**! @简要仅 USRR 运行模式。 */
    //#define J帧_CONF_USRR                  /*一个子帧 USRR20。 */
    /**! @简要介绍仅 MRR 模式的运行。 */
     #define K架_CONF_MRR

     

    在输出中、角度将反转、因为与 AWR1843BOOST 相比、AOP 上的 Rx 天线编号是反转的。

     

    这个问题可以在 GUI 中修正、方法是更改"y"坐标系的符号、

    谢谢!

    塞萨尔

    谢谢!

    塞萨尔