This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:[AM68A]如何通过 TI EVK 和 DCC 工具采集原始图像

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1297014/processor-sdk-am68a-am68a-how-to-capture-the-raw-image-from-ti-evk-and-dcc-tool

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A
主题中讨论的其他器件:SK-AM68

您好!  

我正在尝试 使用 TI SK-AM68 EVK 从 DCC 调优工具获取原始图像。  

我认为、我根据您的指南网页(https://www.ti.com/lit/an/sprad86/sprad86.pdf?ts = 1682003811069)尝试了所有操作。  

但我无法获得原始图像。

我是否需要在 EVK 端运行任何特定的应用程序?

如何检查 PC 和 EVK 之间的连接状态?

请为我提供详细的设置信息。  

下面是我检查的内容和设置信息。

  • DCC 调优工具插件输出中的日志
    • 成功读取插件的缓冲区
      成功从文件 C:\ti\DCC\bin\IMX219_REF\DC_Subtraction.dat 中读取完整的 uinterface 结构

      已成功恢复内部参数包

      请求从 Target 获取原始映像:192.168.0.78

      加载的通信 DLL:itCommun.dll

      捕获原始图像时出错

  • 在我这边办理入住
    • 在具有 DCC 工具的 PC 与 TI EVK 工具的 PC 之间执行 Ping 操作、
    • 通过控制台命令捕获原始数据
      • medical-ctl -V "imx219 4-0010":0 [fmt:SRGGB10_1x10/1920x1080 字段:无]"
      • gst-launch-1.0 -v v4l2src num-buffers=5 device=/dev/video2 io-mode=dmabuf! \ video/x-bayer,宽度=1920,高度=1080,帧速率=30/1,格式=rggb10! \ multifilesink location="imx219-image-10bit.raw"
  • 设置信息
    • EVK:TI SK-AM68
    • SDK 版本:  ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721s2-evm-09_00_00_08-Linux-x86-Install.bin
    • SDK 映像:tisdk-edgeai-image-j721s2-evm.wic.xz (预编译的 EdgeAI 映像)
    • DCC 调优工具版本: 3.1版
    • 图像传感器: IMX219原始传感器(RPiV2)

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jang:

    您是否在 gstreamer 中启用了实时调优?

    支持对 SDK 9.0进行实时调优、

    1.导航至/opt/edgeai-tiovx-modules
    2.在 CMakeLists.txt 文件中修改(ENABLE_DCC_TOOL" 启用 DCC 调优工具支持"->"ON")
    3. mkdir 构建
    4. CD 版本
    5. cmake ..
    6.生成-J2
    7.进行安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang Hua:

    感谢您的支持。

    此问题已解决。

    西蒙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认并关闭此主题。