主题中讨论的其他器件:SK-AM68
您好!
我正在尝试 使用 TI SK-AM68 EVK 从 DCC 调优工具获取原始图像。
我认为、我根据您的指南网页(https://www.ti.com/lit/an/sprad86/sprad86.pdf?ts = 1682003811069)尝试了所有操作。
但我无法获得原始图像。
我是否需要在 EVK 端运行任何特定的应用程序?
如何检查 PC 和 EVK 之间的连接状态?
请为我提供详细的设置信息。
下面是我检查的内容和设置信息。
- DCC 调优工具插件输出中的日志
- 成功读取插件的缓冲区
成功从文件 C:\ti\DCC\bin\IMX219_REF\DC_Subtraction.dat 中读取完整的 uinterface 结构
已成功恢复内部参数包
请求从 Target 获取原始映像:192.168.0.78
加载的通信 DLL:itCommun.dll
捕获原始图像时出错
- 成功读取插件的缓冲区
- 在我这边办理入住
- 在具有 DCC 工具的 PC 与 TI EVK 工具的 PC 之间执行 Ping 操作、
- 通过控制台命令捕获原始数据
- medical-ctl -V "imx219 4-0010":0 [fmt:SRGGB10_1x10/1920x1080 字段:无]"
- gst-launch-1.0 -v v4l2src num-buffers=5 device=/dev/video2 io-mode=dmabuf! \ video/x-bayer,宽度=1920,高度=1080,帧速率=30/1,格式=rggb10! \ multifilesink location="imx219-image-10bit.raw"
- 设置信息
- EVK:TI SK-AM68
- SDK 版本: ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721s2-evm-09_00_00_08-Linux-x86-Install.bin
- SDK 映像:tisdk-edgeai-image-j721s2-evm.wic.xz (预编译的 EdgeAI 映像)
- DCC 调优工具版本: 3.1版
- 图像传感器: IMX219原始传感器(RPiV2)
谢谢。
张