请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5055-Q1 您好!
我们正在尝试使用霍尔 传感器(DRV5055A1ELPGMQ1)来测量电磁(12V KK-P20/15)的磁场强度。
任何人都可以 帮助您放置霍尔传感器。
根据数据表、当未将霍尔传感器置于磁场中时、其输出电压应为 Vcc/2、此时我无法 满足此条件。
此致、
穆拉利·拉武拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试使用霍尔 传感器(DRV5055A1ELPGMQ1)来测量电磁(12V KK-P20/15)的磁场强度。
任何人都可以 帮助您放置霍尔传感器。
根据数据表、当未将霍尔传感器置于磁场中时、其输出电压应为 Vcc/2、此时我无法 满足此条件。
此致、
穆拉利·拉武拉
尊敬的 Murali:
感谢您在传感器论坛上发帖! 在考虑放置位置时、DRV5055-Q1对垂直于封装顶部的磁场分量很敏感、如下图所示。
当检测到北极时、输出电压应该介于0和 Vcc/2之间;当检测到南极时、输出电压应该介于 Vcc/2和 Vcc 之间。
我们最近部署了一个新工具、可用于在您的设计中测试您的磁响应:
https://webench.ti.com/timss/
此致、
塞莱斯特