This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:需要霍尔传感器方面的帮助

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1296703/drv5055-q1-need-help-on-hall-sensor

器件型号:DRV5055-Q1

您好!

我们正在尝试使用霍尔 传感器(DRV5055A1ELPGMQ1)来测量电磁(12V KK-P20/15)的磁场强度。

任何人都可以 帮助您放置霍尔传感器。

根据数据表、当未将霍尔传感器置于磁场中时、其输出电压应为 Vcc/2、此时我无法 满足此条件。

此致、

穆拉利·拉武拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

     

    感谢您在传感器论坛上发帖! 在考虑放置位置时、DRV5055-Q1对垂直于封装顶部的磁场分量很敏感、如下图所示。

     

    当检测到北极时、输出电压应该介于0和 Vcc/2之间;当检测到南极时、输出电压应该介于 Vcc/2和 Vcc 之间。

     

    我们最近部署了一个新工具、可用于在您的设计中测试您的磁响应:

    https://webench.ti.com/timss/

     

     

    此致、

    塞莱斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Celeste、  

    感谢您提供的信息、我 能够阅读提到的数据。

    我还 想测量  电磁体周围连接4-6个霍尔传感器的多个磁体的磁场强度(每个传感器的范围)、如何消除磁场强度? 重叠场强的相邻传感器捕获的。

    此致、

    穆拉利·拉武拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:  

    它用于什么应用? 您是否指的是对数据进行后处理以分别在各种传感器上分析场?  

    此致、

    塞莱斯特