您好、
我们使用雷达端的 OVERHEAD_3D_people_cooting 项目和另一个 MCU 来处理来自雷达的输出云点。 在最近的制造批次中发现有几个器件没有按照以下步骤从雷达输出云点:
- 为 MCU 供电、然后为雷达供电
- 通过来自雷达的 UART 命令等待一行文本
- 将配置文件发送到雷达
- 进入监测区
- 接收到帧数据
- 帧头很好、并且还包含处理统计数据、但云点数据及其相关目标数据除外。
上述现象很可能出现,至少为1/10。 但是、此批次中的大多数器件在所有步骤中都运行良好、因此我们怀疑这是由硬件引起的:
- 雷达的电源不稳定。
- 我们通过在启动传感器时调用 rlRfDynamicPowerSave 禁用动态节电配置。
您的专家认为这两个方向是什么? 或其他建议、供我们参考。 此外、是否有任何 API 可用于监控 TX 功率。