This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:L3中的雷达立方体存储器状态

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWR6843, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1293610/awr6843aop-radar-cube-memory-status-in-l3

器件型号:AWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:AWR6843AWRL6432和 AWRL1432

您好!  

首先感谢快速回复。

我使用估算器工具检查了雷达存储器大小。

此外、我还想了解 Blow 参数中的线性调频脉冲总状态和雷达立方体存储器。

问题1: 是否认为每帧 chrip 图的绘制方式如下所示?[使用 AWR6843 AOP]

   第一季度 a。  循环和帧 周期图  

循环和周期性时间的定义是否相同?

  起始条件。 线性调频脉冲图

   

对吗? 是否认为每个环路有3个字符?

q1.c 雷达立方体 mormoy

根据 估算器 ,雷达立方体大小为6KB (距离 bin (64)* virtaul ant (12)* loop (2 )= 6KB)

然后、第一个数组中的值是否意味着3chrip FTT 值?

我正在尝试 radardemo_aoaEst2DCaponBF_chirterRemoval 函数、但由于雷达立方体存储、我非常困惑。

请分享您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解决我的困惑 T.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jihnhyun、

    感谢您联系我们、了解雷达传输和雷达存储库的相关信息。  首先、必须注意的是、整个帧可能由多个线性调频脉冲和多个时序组成、具体取决于软件配置/CLI 命令和所选器件。 我将分享的软件配置信息将与 SDK 3器件相关、但请注意、AWRL1432和 AWRL6432等 SDK 5器件的配置不同。 我将按以下顺序回答您的问题:

    1. 是的、这是给定帧的线性调频脉冲的准确表示。
      1. 循环时间和帧周期不同。 环路时间大致计算为感应估算器中的线性调频脉冲重复周期-即 Tx/Chirps 的数量*(空闲时间+斜坡结束时间)-并通过 frameCfg 输入帧周期。 您可能会注意到、线性调频脉冲重复周期*循环数不等于整个帧时间。 这意味着器件会在剩余时间内处于空闲状态、有时称为帧间空闲时间。
      2. 是的、对于这种给定的配置、每个环路有三个在四个不同的 Rx 天线接收的线性调频脉冲。  
      3. 对于所示的数组、对于在 Rx1处接收的来自 Tx0的一个线性调频脉冲、每个距离单元都将是一个四字节的 FFT 值。 雷达立方体的尺寸与发射的线性调频脉冲相对应、接收线性调频脉冲的天线以及采样的距离单元-请参阅以下链接以了解更多信息。

    我建议通读 "雷达数据是什么样子的?" 并学习有关线性调频脉冲如何传输、帧的成分以及输出数据的外观的更多信息。 如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。

    此致、

    克里斯蒂安