请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 您好!
使用 ROS 引擎生成毫米波点云时、点云显示的信息包括 x、y、z、强度和速度。
通过读取 DataHandlerClass.cpp 文件、我 认为这里的强度指的是 SNR。 但此代码会让我感到困惑:
RScan->Points[I].intensity =(float) mmwData.SideInfo.SNR / 10.0; //将 SNR 用于"强度"字段(除以10、因为 SNR 的单位是0.1dB)
我的问题是:这是否意味着点获得的 SNR 值是实际 SNR 值的十分之一? (__LW_AT__例如、如果某个点的 SNR 值为15dB、那么该点的实际 SNR 实际上为150db?)

此致、
龙艺