This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:有关 ROS 驱动程序中 SNR 单元的问题

Guru**** 2553660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1293100/awr1843boost-questions-about-snr-unit-in-the-ros-driver

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

使用 ROS 引擎生成毫米波点云时、点云显示的信息包括 x、y、z、强度和速度。

通过读取 DataHandlerClass.cpp 文件、我 认为这里的强度指的是 SNR。 但此代码会让我感到困惑:

RScan->Points[I].intensity =(float) mmwData.SideInfo.SNR / 10.0;  //将 SNR 用于"强度"字段(除以10、因为 SNR 的单位是0.1dB)

我的问题是:这是否意味着点获得的 SNR 值是实际 SNR 值的十分之一? (__LW_AT__例如、如果某个点的 SNR 值为15dB、那么该点的实际 SNR 实际上为150db?)

此致、

龙艺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先要确定从 EVM 接收的 SNR 值的单位。

    这里是 TI.com 上提供的

    DPIF_PointCloudSideInfo_t 结构参考

    SNR - CFAR 电池侧噪声比、以 dB 为单位、以0.1个 dB 为单位、...

    [报价 userid="584210" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1293100/awr1843boost-questions-about-snr-unit-in-the-ros-driver ]我的问题是:这是否意味着一个点获得的 SNR 值是实际 SNR 值的十分之一? (__LW_AT__例如、如果某个点的 SNR 值为15dB、则该点的实际 SNR 实际上为150db?)

    如果实际的 SNR 为150dB、则目标代码将发送值1500 (0.1dB 单位)

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    塞萨尔