This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:如何使用 mmWave Studio

Guru**** 2544800 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1294121/awrl1432boost-how-to-use-mmwave-studio

器件型号:AWRL1432BOOST

您好!

我正在尝试使用 DCA1000从 AWRL1432BOOST 获取原始数据。

电路板配置为调试模式、如下表所示。

并且  AWRL1432BOOST 和 DCA1000都由5V 电源供电。

使用 mmWave Studio 版本2.1.1.0。

1) 1)复位

2)连接应用/用户端口(115200波特率)

3)工作频率:77GHz

  器件型号:XWR14xx (没有适用于 XWRL14xx 的选项)

4) 4)加载 BSS FW:xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin

5) 5)加载 MSS: xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin

 

它的工作状态一直到4点。 在5时没有进展。

请告诉我如何解决该问题?