请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL1432BOOST 您好!
我正在尝试使用 DCA1000从 AWRL1432BOOST 获取原始数据。
电路板配置为调试模式、如下表所示。

并且 AWRL1432BOOST 和 DCA1000都由5V 电源供电。
使用 mmWave Studio 版本2.1.1.0。
1) 1)复位
2)连接应用/用户端口(115200波特率)
3)工作频率:77GHz
器件型号:XWR14xx (没有适用于 XWRL14xx 的选项)
4) 4)加载 BSS FW:xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin
5) 5)加载 MSS: xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin
它的工作状态一直到4点。 在5时没有进展。
请告诉我如何解决该问题?