主题中讨论的其他器件:SysConfig、
您好
我们的设计需要有两个引脚 (Padan 和 PADAL)或(Padam 和 PADAL)输入信号来从深度睡眠模式唤醒雷达、如何在进入深度睡眠之前启用该信号?
(1)我们曾试图让 Padam 或 PADAL pinmux 为 SYNC_IN 并使 Radar enableGPIOSyncIOWakeupLPDS 为 false 而选择 SYNC_IN ,它可以很好地唤醒雷达,但如果我们让 Padam 和 PADAL pinmux 为 SYNC_IN 比 nither Padam 和 PADAL 不能唤醒。 似乎 PINMUX 不能同时让同一 SYNC_IN 到不同的焊盘。
(2)我们尝试另一种使用 Padan 和 PADAL 使用 PINMUX 到 WU_REQIN 的方法,结果与使用 SYNC_IN 类似。
(3)我们尝试让 Padan PINMUX 连接到 WU_REQIN 并将 PADAL 引脚多路复用器连接到 SPIA_CS1_N、并启用 Power_CONFIG.enableSPICSWakeupLPDS=true、而 Padan 可以唤醒、但 PADAL 无法唤醒。 由于系统不使用 SPI 端口,因此我们不使用 MCSPI_init()和 Drivers_mcspiOpen() 。
您能告诉我如何让 Padam 或 PADAL 能够从深度睡眠模式唤醒雷达吗? 是否可以使用(3)方法、但只写入一些 MCSPI 寄存器值、超过了实现此函数的能力?