This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们的设计需要有两个引脚 (Padan 和 PADAL)或(Padam 和 PADAL)输入信号来从深度睡眠模式唤醒雷达、如何在进入深度睡眠之前启用该信号?
(1)我们曾试图让 Padam 或 PADAL pinmux 为 SYNC_IN 并使 Radar enableGPIOSyncIOWakeupLPDS 为 false 而选择 SYNC_IN ,它可以很好地唤醒雷达,但如果我们让 Padam 和 PADAL pinmux 为 SYNC_IN 比 nither Padam 和 PADAL 不能唤醒。 似乎 PINMUX 不能同时让同一 SYNC_IN 到不同的焊盘。
(2)我们尝试另一种使用 Padan 和 PADAL 使用 PINMUX 到 WU_REQIN 的方法,结果与使用 SYNC_IN 类似。
(3)我们尝试让 Padan PINMUX 连接到 WU_REQIN 并将 PADAL 引脚多路复用器连接到 SPIA_CS1_N、并启用 Power_CONFIG.enableSPICSWakeupLPDS=true、而 Padan 可以唤醒、但 PADAL 无法唤醒。 由于系统不使用 SPI 端口,因此我们不使用 MCSPI_init()和 Drivers_mcspiOpen() 。
您能告诉我如何让 Padam 或 PADAL 能够从深度睡眠模式唤醒雷达吗? 是否可以使用(3)方法、但只写入一些 MCSPI 寄存器值、超过了实现此函数的能力?
尊敬的 Chianan:
谢谢您的支持。
用于唤醒中断的引脚包括:
h10 = GPIO_2 = PADAL =>为了把这个引脚用作唤醒源所需的可中断 GPIO、需要把这个引脚配置为模式5
有关详细信息、请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/swru599/swru599.pdf 中的第1653页
L12 = UARTA_TX = Padan => 为了将此引脚用作 唤醒源所需的输入、需要将此引脚配置为模式 4
有关更多详细信息、请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/swru599/swru599.pdf 中的第1072页
尊敬的 Josh
感谢你的快速反应,但你的方法,你的主题我已经尝试它((2)我的原始帖子)之前,它不起作用.
Josh、您好!
我认为这个问题是:可以同时将几个焊盘设置为 WU_REQIN 模式吗? 或者只能将一个焊盘设置为 WU_REQIN 模式。
它看起来只有一个焊盘 可以在实验中设置为 WU_REQIN 模式。
SYNC_IN 的情况也与 WU_REQIN 相同。 (只能使用一个焊盘)
您能告诉我如何让 Padam 或 PADAL 能够从深度睡眠模式唤醒雷达吗? 是否可以使用(3)方法、但只写入一些 MCSPI 寄存器值、超过了实现此函数的能力?
Chianan -
请查看我之前的文章、并根据需要使用 TRM 说明配置引脚。 PADAM = J11、并且不是唤醒源
Josh、您好!
AM (J11)可以通过设置 SYNC_IN 来唤醒源、我们仅评估了这个单个引脚可以使用、
AL (H10)可以通过将 tubg 设置为"WU_REQIN"来唤醒源、 我们仅评估了这个单个引脚可以使用、
AM (J11)可以是 SYNC_IN 或 AL (H10)可以是 WU_REQIN 可以单独唤醒雷达、
但我们希望同时使用这两个引脚、SysConfig 不允许将具有2个引脚的多个引脚设置为 SYNC_IN 和 WU_REQIN。
我们通过硬编码进行评估、
SYNC_IN 和 WU_REQIN 似乎都是 GPIO 唤醒源、似乎无法同时使用。(在我们的评估中)
技术参考手册不提供有关这方面的更多详细信息。 如果是、我们需要更改这2个引脚的当前设计。 一个引脚可被分配给 SPIA_CS0或者任何东西。
Josh、您好!
假设 AWRL6432有两个外部系统:一个是 G 传感器系统、另一个是摄像头系统。
G 传感器系统或摄像头系统都可以唤醒 AWRL6432。
AWRL6432需要知道是谁唤醒它:可以从 G 传感器或摄像头唤醒、当然、G 传感器和摄像头也可以同时唤醒 AWRL6432 (我假设这种情况很少见、但还是可能的)。
AWRL6432、G 传感器、摄像头、这3个系统都是独立的。
下图如下所示:
在实际情况下,雷达是 I2C 从设备,相机是 I2C 主设备(其中一个唤醒源到 RADA,使用 Padan 和 Padam 用于 SCL 和 SDA ),有一个 G 传感器中断连接到 PADAL(第二个源需要唤醒雷达)。 当雷达唤醒时、需要知道唤醒源来自摄像头或 G 传感器。 因此、使用外部栅极到或 G 传感器 int、但不可能有一个 I2C、当摄像头通过 I2C 与雷达通信时、它会让 I2C 总线受到 G 传感器 int 的干扰、也无法让雷达知道由谁将其唤醒。
詹姆斯-
谢谢-关闭此帖子、因为我们已将其移至电子邮件中。