请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944 您好!
我将尝试从 Tx 侧和 Rx 侧实现 BPM。
在 Tx 侧、我可以看到 BPM 按预期实现、但在 Rx 侧我可以看到无效。
我可以看到带解码的 ADC 数据与不带解码的数据相同。
我已经配置了 BPM 解码序列、然后通过在 fft1d 参数集中的"bpmEnable"中设置1来启用 BPM 模式。
我是否错过了使解码不起作用的内容?
谢谢!