This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:HWA 中的 bpm 解码不起作用

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1287856/awr2944-bpm-decoding-in-hwa-is-not-working

器件型号:AWR2944

您好!

我将尝试从 Tx 侧和 Rx 侧实现 BPM。

在 Tx 侧、我可以看到 BPM 按预期实现、但在 Rx 侧我可以看到无效。

我可以看到带解码的 ADC 数据与不带解码的数据相同。

我已经配置了 BPM 解码序列、然后通过在 fft1d 参数集中的"bpmEnable"中设置1来启用 BPM 模式。

我是否错过了使解码不起作用的内容?

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!

    有关为 BPM 配置器件的基本步骤、请参阅此处第9页的图12。

    https://www.ti.com/lit/an/swra554a/swra554a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的答复。

    我询问有关 BPM 清除的情况、移除是通过 HWA 完成的。


    我已经完成了您发送的部件、我已经对其进行了检查、工作正常。

    我的问题是、我在启用解调后看不到任何效果。

    在我看来、HWA BPM 清除功能不起作用、或者需要一些其他配置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    有关其他设置和详细信息、请参阅技术参考手册、第6270页。  

    www.ti.com/.../spruiv5b.pdf