主题中讨论的其他器件: IWRL6432、 AWR1843、 IWR6843
您好!
AWR1843BOOST 是否能够检测尺寸为1cmX1cm 的导线等小物体?
我在雷达中转储了 MRR DEMO 二进制文件、试图检测电线等小物体、但也无法从最近的距离检测到它。 为了检测此类小物体、我们是否需要在固件/配置中进行任何更改?
谢谢。
马诺伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
AWR1843BOOST 是否能够检测尺寸为1cmX1cm 的导线等小物体?
我在雷达中转储了 MRR DEMO 二进制文件、试图检测电线等小物体、但也无法从最近的距离检测到它。 为了检测此类小物体、我们是否需要在固件/配置中进行任何更改?
谢谢。
马诺伊
嗨、Manoj、
感谢您提出问题。 AWR1843BOOST 可以检测小物体以及可能尺寸为1cm^2的电线、但其性能将取决于此处的背景。 我可以向 您推荐一些资源和想法、但如果您能提供更多关于您的应用程序要实现的具体目标的信息、那么我可以提供更多相关的支持。 下面是我想到的几个问题:
至于第二个问题、由于 MRR 主要用于中高距离检测、因此分辨率(即将两个密集分布的物体作为单独分辨率的能力)不会像短距离雷达演示那样高。 如果分辨率不够高、则可能没有足够的信号从附近较大/较高的 SNR 物体中区分导线。 此外、大多数毫米波器件数据处理链都使用 CFAR 检测功能来帮助隔离目标与背景噪声、杂波和干扰、这些干扰可能包括导线等弱 SNR 对象、具体取决于阈值有多高。 您可以使用 cfarCfg CLI 命令修改 CFAR 的阈值;有关所有 CLI 命令参数的详细信息、请 参阅以下内容的 SDK 3软件包: /docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf、第3.4节配置(.cfg)文件格式。
希望这给了您一些关于如何处理此问题的想法、但如果您想提供更多有关您想要实现的具体目标的信息、那么我们可以进一步讨论。
此致、
克里斯蒂安
您好、Kristien、
感谢您的答复。
请在下方找到您的问题的答案、
我想与您分享一些详细信息。 我们正在研究避障等高级应用。 该雷达将放置在无人机系统(UAS)或一些需要检测障碍物的机载系统中。 因此、我们正在对此进行探索、以便它可以独立工作、也可以在一个系统中工作。
谢谢。
马诺伊
尊敬的 Santosh:
在数据表中、IWRL6432的计算范围最短为25m。 那么、它的最大距离是25m? AWR1843BOOST 的最大传输距离可能高达150米。
还有一种雷达 IWR6843具有与 AWR1843相同的规格。
请在下方找到问题、
1.我需要距离至少50m 的雷达。 哪一种解决方案能够完美地满足覆盖范围要求、即 IWRL6432或 IWR6843?
2.在避障应用中、雷达能够提高工作效率(检测细线或鸟等小型物体)、IWRL6432或 IWR6843?
谢谢。
马诺伊
您好 Manoj。
如果需要、绝对可以利用6843获得更高的性能、详见"更多资源"部分实验页末尾的说明。 6843和1843很相似、唯一的区别是频段(分别为60GHz 和77GHz)。 如果您希望使用6843、则必须将实验页上的配置转换为旧版 SDK 的相应配置命令、因为6843和6432使用不同的 SDK。 可在 SDK 3.6用户指南中找到6843的配置命令。
此致、
桑托什