This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:关于小物体检测

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, IWRL6432, AWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1287874/awr1843boost-regarding-small-objects-detection

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: IWRL6432AWR1843IWR6843

您好!

AWR1843BOOST 是否能够检测尺寸为1cmX1cm 的导线等小物体?

我在雷达中转储了 MRR DEMO 二进制文件、试图检测电线等小物体、但也无法从最近的距离检测到它。 为了检测此类小物体、我们是否需要在固件/配置中进行任何更改?  

谢谢。
马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    感谢您提出问题。 AWR1843BOOST 可以检测小物体以及可能尺寸为1cm^2的电线、但其性能将取决于此处的背景。  我可以向 您推荐一些资源和想法、但如果您能提供更多关于您的应用程序要实现的具体目标的信息、那么我可以提供更多相关的支持。 下面是我想到的几个问题:

    • 您希望检测导线的距离有多远?
    • 是否尝试检测和区分多条导线?
    • 电线是否会被另一个表面或物体遮蔽?
    • 电线是否被多个其他物体和表面包围?
    • 场景中的传感器、电线或其他物体是否会移动?

    至于第二个问题、由于 MRR 主要用于中高距离检测、因此分辨率(即将两个密集分布的物体作为单独分辨率的能力)不会像短距离雷达演示那样高。 如果分辨率不够高、则可能没有足够的信号从附近较大/较高的 SNR 物体中区分导线。 此外、大多数毫米波器件数据处理链都使用 CFAR 检测功能来帮助隔离目标与背景噪声、杂波和干扰、这些干扰可能包括导线等弱 SNR 对象、具体取决于阈值有多高。 您可以使用 cfarCfg CLI 命令修改 CFAR 的阈值;有关所有 CLI 命令参数的详细信息、请 参阅以下内容的 SDK 3软件包: /docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf、第3.4节配置(.cfg)文件格式。

    希望这给了您一些关于如何处理此问题的想法、但如果您想提供更多有关您想要实现的具体目标的信息、那么我们可以进一步讨论。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristien、

    感谢您的答复。  

    请在下方找到您的问题的答案、

    • 您希望检测导线的距离有多远?
      • 长达10m
    • 是否尝试检测和区分多条导线?
      • 我们的主要目标是至少检测一根导线、但如果雷达能够检测多根导线、这将为我们增加优势。
    • 电线是否会被另一个表面或物体遮蔽?
      • 如果物体遮挡线、则不需要进行线检测、因为需要检测前面的物体、或者检测遮蔽线的物体。 但在这种情况下、导线是前置物体、在后台一些距离后存在其他物体、因此应检测到导线、因为对于雷达而言、导线是前置绝对的。
    • 电线是否被多个其他物体和表面包围?
      • 它可能是、也可能不是。
    • 场景中的传感器、电线或其他物体是否会移动?

    我想与您分享一些详细信息。 我们正在研究避障等高级应用。 该雷达将放置在无人机系统(UAS)或一些需要检测障碍物的机载系统中。 因此、我们正在对此进行探索、以便它可以独立工作、也可以在一个系统中工作。

    谢谢。
    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    我的另一位同事将研究这一问题,因为他们或许能够在这一问题上提供更多的专门知识。 请给他们 一两天的时间来了解这一点。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj。

    请参阅 TI Resource Explorer 上的"Drone Obstacle Detection"页面、其中提供了可用于检测电线等物体的配置。  我已经在 这里链接了该页面

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    该链接对我们真的很有帮助。 非常感谢您分享这些信息。
    但在此链接中、提到的雷达是 IWRL6432、我想这是工业雷达、我们还有 AWR1843BOOST 雷达、这是汽车雷达。 这 IWRL6432与 AWR1843有何不同、您还会建议我们在 UAV 系统中使用该器件? 因为在 UAV 中、检测障碍物非常重要。

    谢谢。
    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj。

    AWR1843器件的工作频率为77GHz、而6432的工作频率为60GHz。  此外、1843有4个 RX 和3个 TX、而6432有3个 RX 和2个 TX。  我建议您使用 IWRL6432、因为它还可以提供低功耗功能、并满足无人机上雷达的 FCC 带宽/频率要求。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    在数据表中、IWRL6432的计算范围最短为25m。 那么、它的最大距离是25m? AWR1843BOOST 的最大传输距离可能高达150米。
    还有一种雷达 IWR6843具有与 AWR1843相同的规格。
    请在下方找到问题、
    1.我需要距离至少50m 的雷达。 哪一种解决方案能够完美地满足覆盖范围要求、即 IWRL6432或 IWR6843?
    2.在避障应用中、雷达能够提高工作效率(检测细线或鸟等小型物体)、IWRL6432或 IWR6843?

    谢谢。
    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj。

     如果需要、绝对可以利用6843获得更高的性能、详见"更多资源"部分实验页末尾的说明。  6843和1843很相似、唯一的区别是频段(分别为60GHz 和77GHz)。  如果您希望使用6843、则必须将实验页上的配置转换为旧版 SDK 的相应配置命令、因为6843和6432使用不同的 SDK。  可在 SDK 3.6用户指南中找到6843的配置命令。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    这意味着 IWR6843可以高效地检测 IWRL6432等较小的物体。  

    6843的最大传输距离是多少?  

     6843的串行数据帧格式与 AWR1843BOOST 不同?

    谢谢。

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj。

    有关您感兴趣的器件最大范围的信息、请参阅 TI Resource Explorer 上的此页面。  对于数据格式、器件之间应该是相同的、不过根据运行的示例、可能会使用一些不同的 TLV。

    此致、

    桑托什