This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:是否有任何方法可以设置两个(或多个)射频预设、以便用户可以快速切换设置?

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1282423/awrl6432-is-there-any-way-to-have-two-or-multiple-rf-preset-so-that-user-can-switch-the-setting-quickly

器件型号:AWRL6432

您好、团队成员:

在某些情况下、客户希望非常快速地更改射频设置。  是否有任何方法具有两个(或多个)射频预设、以便用户可以快速切换设置? 非常感谢您的帮助!

此致、

维克多帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您能否提供有关多线性调频脉冲配置开关的更多详细信息?   

    1) 1)应用是否是低功耗应用? 这意味着线性调频脉冲将经历深度睡眠并在每帧唤醒?

    2) 2)两(多)个射频预设是导致不同的信号链还是完全相同的链和后处理? 例如、不同的射频预设是否会通过相同的信号链、每个线性调频脉冲相同的 ADC 样本、每个帧相同的线性调频脉冲数、等等。   

    3)切换是否定期发生、例如一个线性调频脉冲1帧和一个线性调频脉冲2帧。  

    顺便说一下、切换只能发生在帧级别、而不能发生在线性调频脉冲级别。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    实际上还没有详细要求或计划。 客户只想知道我们的器件是否具有此类功能。 稍后、一旦他们有了一些详细的要求、他们将与我联系以进行进一步讨论。 在等待期间、如果我们对此功能有任何计划、请告诉我。

    此致、

    维克多帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    目前、我们有一个在中间切换线性调频脉冲配置的演示。  该演示将在下一个版本的工具箱中提供。  我会在发布完成后立即通知您。  我们预计下周初。   

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    线性调频脉冲模式开关示例现已发布。  您可以在 ti.com 上的最新雷达工具箱中

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAFDt8VfkRz1n-bVV3Dj.w__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致!

    自贡