This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio 中提供的 Studio CLI 工具和 DCA1000EVM CLI 命令之间的差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1843, DCA1000EVM, IWR6843ISK, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1279032/dca1000evm-differences-between-studio-cli-tool-and-dca1000evm-cli-commands-available-in-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISKAWR2944、IWR6843、AWR1843

您好!  

对于从 xWR 传感器捕获 ADC 数据、 使用 Studio CLI 工具和 mmWave Studio 中提供的 DCA1000 CLI 命令(也在 SDK 用户指南中进行了说明)之间有何差异?   

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gaytri,

    您能否指出您在此处参考的具体 DCA CLI 命令?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中"使用基于 LVDS 的仪表的毫米波演示"部分下提及的 CLI 命令

    dr-download.ti.com/.../mmwave_sdk_user_guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayatri,

    如前所述、AWR294x 当前不支持 Studio CLI。
    有关 DCA Software_User 命令的更多信息、请参考:mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs 下的 TI_DCA1000EVM_CLI_CLIGuide.pdf 预设  

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    这更多是一个一般问题、假设对于 Studio CLI 和 DCA1000 CLI 都受支持的 IWR6843ISK 电路板、使用一个比使用另一个有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayatri,

    IWR6843采用60Ghns 频段、适用于汽车应用中的工业应用、而 AWR2944则采用77GHz 频段工作。
    这完全取决于您的用例。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:  

    我不在寻找器件之间的差异。 要读取 xWREVMS 的 ADC 数据、我认为有3种方法  

    1. mmWave Studio GUI  

    2.  DCA Software_User 命令(在 mmWaveStudio\ReferenceCodes\DCA1000EVM_CLI_CLIGuide.pdf 预设 )

    3. Studio CLI

    我正在尝试了解上述3种方法之间的差异

    谢谢  

    此致

    盖亚特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayatri,

    以下是对3个可用工具的简要概述:

    1. mmWave Studio :这是一个基于 GUI 的界面,完全允许您执行以下操作:
      1. 使用 AR1 API 在整个毫米波链路范围内配置前端。
      2. 可触发、配置和控制 DCA1000EVM。  
      3. 捕获和管理 ADC 数据。
      4. 执行捕获的数据的后处理。
      5. 借助.lua 脚本自动执行配置、捕获序列等等。
    2. DCA CLI 工具: 这是一个简单的 DCA 捕获和控制工具、该工具可以:
      1. 通过以太网与 DCA1000通信。
      2. 配置并触发 DCA1000EVM 上的捕获。
      3. 这个 无法  配置毫米波器件、如 xWR1843。
    3. Studio CLI: 可以将其视为 mmWave Studio 和 DCA1000 CLI 的工具之间的工具、该工具:
      1. 使用 mmwaveconfig.txt (能够通过 LVDS 实现数据流的演示)配置演示、通过毫米波器件上可用的 UART COM 端口进行配置。
      2. 调用同样是 mmWave Studio 主干的 rf_api.dll。 与 Studio 相比、使用范围受到限制。
      3. 通过对其进行控制来在 DCA1000上执行数据采集。
      4. 此外、还可调用 Studio 的后处理扩展来使用数据。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:  

    感谢您的答复。 几个跟进问题  

    1.对于 mmWave Studio、您提到了"使用 AR1 API 在整个毫米波链路范围内配置前端"。 如果我使用 OOB 演示、使用毫米波 SDK 用户指南中提到的配置命令配置雷达、并使用 DCA CLI 命令读取数据、我会错过哪些所有配置?

    2.对于 DCA CLI 命令,  无法  配置毫米波器件、例如 xWR1843"。在适用于1843的毫米波 SDK 3.6用户指南中、提到了使用 DCA CLI 命令的基于 LVDS 的仪器。 您能再检查一下吗?

    3.所有的 xWR 板都支持 DCA CLI 命令? 是否有计划为不受支持的电路板添加支持?  

    4.作为用户、我还想了解在使用每种方法时会错过哪些功能?

    谢谢  

    此致

    盖亚特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gayatri,

    1) 1) Studio 主要用于由用户评估器件。 这是一个 GUI、用户不必麻烦地使用 mmwavelink 链路 API、并编写用于配置射频前端的定制应用程序。 您可以使用演示来完成它、而且它在一天结束时仅限您使用。 毫米波 SDK 演示是人们根据其用例使用的最终应用、与此应用一样、您也可以更好地控制整个信号处理链。

    2)如上所述、如果使用 AWR1843、您将加载一些通过 LVDS 将数据流式传输到 DCA1000 EVM 的其他应用、在这种情况下、您将需要一些应用来配置 DCA1000 EVM、这就是 DCA CLI 的作用所在。 它被使用 仅可配置 DCA1000。  
    我强烈建议您浏览 Software_User Studio 中的 TI_DCA1000EVM_CLI_StudioGuide.pdf、以实际深入了解它。

    3) DCA CLI 仅用于 DCA FPGA、而不用于 xWR 器件。

    4)所有3个都是不可比较的。 DCA1000 CLI 仅适用于 DCA1000 FPGA。
    mmWave Studio 是一款 GUI、用于仅需评估器件而不需要为前端编写定制应用并希望可视化 处理后的输出的客户进行评估。
    Studio CLI 将这两种功能结合在一起:   

    1. 使用 mmwaveconfig.txt (能够通过 LVDS 实现数据流的演示)配置演示、通过毫米波器件上可用的 UART COM 端口进行配置。
    2. 调用同样是 mmWave Studio 主干的 rf_api.dll。 与 Studio 相比、使用范围受到限制。
    3. 通过对其进行控制来在 DCA1000上执行数据采集。
    4. 此外、还可调用 Studio 的后处理扩展来使用数据。

    当我说使用范围受限时、意味着默认情况下所有 API 选项都不可用、您可能需要根据您的用例进行修改。


    我强烈建议您首先亲自试用这些软件、这样您实际上就可以了解3个软件是什么。 在我看来,手会清除相当多的怀疑。

    此致、
    Saswat Kumar