主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK、 AWR2944、IWR6843、AWR1843
您好!
对于从 xWR 传感器捕获 ADC 数据、 使用 Studio CLI 工具和 mmWave Studio 中提供的 DCA1000 CLI 命令(也在 SDK 用户指南中进行了说明)之间有何差异?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于从 xWR 传感器捕获 ADC 数据、 使用 Studio CLI 工具和 mmWave Studio 中提供的 DCA1000 CLI 命令(也在 SDK 用户指南中进行了说明)之间有何差异?
谢谢!
中"使用基于 LVDS 的仪表的毫米波演示"部分下提及的 CLI 命令
尊敬的 Saswat:
我不在寻找器件之间的差异。 要读取 xWREVMS 的 ADC 数据、我认为有3种方法
1. mmWave Studio GUI
2. DCA Software_User 命令(在 mmWaveStudio\ReferenceCodes\DCA1000EVM_CLI_CLIGuide.pdf 预设 )
3. Studio CLI
我正在尝试了解上述3种方法之间的差异
谢谢
此致
盖亚特里
您好,Gayatri,
以下是对3个可用工具的简要概述:
此致、
Saswat Kumar
尊敬的 Saswat:
感谢您的答复。 几个跟进问题
1.对于 mmWave Studio、您提到了"使用 AR1 API 在整个毫米波链路范围内配置前端"。 如果我使用 OOB 演示、使用毫米波 SDK 用户指南中提到的配置命令配置雷达、并使用 DCA CLI 命令读取数据、我会错过哪些所有配置?
2.对于 DCA CLI 命令, 无法 配置毫米波器件、例如 xWR1843"。在适用于1843的毫米波 SDK 3.6用户指南中、提到了使用 DCA CLI 命令的基于 LVDS 的仪器。 您能再检查一下吗?
3.所有的 xWR 板都支持 DCA CLI 命令? 是否有计划为不受支持的电路板添加支持?
4.作为用户、我还想了解在使用每种方法时会错过哪些功能?
谢谢
此致
盖亚特里
您好,Gayatri,
1) 1) Studio 主要用于由用户评估器件。 这是一个 GUI、用户不必麻烦地使用 mmwavelink 链路 API、并编写用于配置射频前端的定制应用程序。 您可以使用演示来完成它、而且它在一天结束时仅限您使用。 毫米波 SDK 演示是人们根据其用例使用的最终应用、与此应用一样、您也可以更好地控制整个信号处理链。
2)如上所述、如果使用 AWR1843、您将加载一些通过 LVDS 将数据流式传输到 DCA1000 EVM 的其他应用、在这种情况下、您将需要一些应用来配置 DCA1000 EVM、这就是 DCA CLI 的作用所在。 它被使用 仅可配置 DCA1000。
我强烈建议您浏览 Software_User Studio 中的 TI_DCA1000EVM_CLI_StudioGuide.pdf、以实际深入了解它。
3) DCA CLI 仅用于 DCA FPGA、而不用于 xWR 器件。
4)所有3个都是不可比较的。 DCA1000 CLI 仅适用于 DCA1000 FPGA。
mmWave Studio 是一款 GUI、用于仅需评估器件而不需要为前端编写定制应用并希望可视化 处理后的输出的客户进行评估。
Studio CLI 将这两种功能结合在一起:
当我说使用范围受限时、意味着默认情况下所有 API 选项都不可用、您可能需要根据您的用例进行修改。
我强烈建议您首先亲自试用这些软件、这样您实际上就可以了解3个软件是什么。 在我看来,手会清除相当多的怀疑。
此致、
Saswat Kumar