https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278303/iwrl6432boost-iwrl6432boost
器件型号:IWRL6432BOOST主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
1. 我尝试使用 uniflash 来刷写 SBL 和 app (helloworld)
SBL img 是成功的刷新和工作,但它无法跳转到应用程序 Wite,我被放在"Meta Image 4"与 uniflash ,调试说头魔术是错误的。 但使用 Tera 术语则表示正常。
那么、我怎么了? 或、在哪里可以更改 uniflash 中名为"Meta Image 4"的默认闪存地址?
2.顺便说一下,我只需要构建一个完整的映像( SBL+config+app1 ), 应用程序可以通过 WDT 重新启动到 SBL,SBL 可以启动/更新应用程序,或重置。
有什么我可以重复使用的东西吗?
此致:)