This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432BOOST

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1278303/iwrl6432boost-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

1. 我尝试使用 uniflash 来刷写 SBL 和 app (helloworld)

SBL img 是成功的刷新和工作,但它无法跳转到应用程序 Wite,我被放在"Meta Image 4"与 uniflash ,调试说头魔术是错误的。  但使用 Tera 术语则表示正常。  

那么、我怎么了?  或、在哪里可以更改 uniflash 中名为"Meta Image 4"的默认闪存地址?

2.顺便说一下,我只需要构建一个完整的映像( SBL+config+app1 ), 应用程序可以通过 WDT 重新启动到 SBL,SBL 可以启动/更新应用程序,或重置。   

有什么我可以重复使用的东西吗?

此致:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Unknown 说:
    sbl img 是成功刷新并运行的,但它无法跳转到应用程序我被放置在"Meta Image 4"与 uniflash ,调试显示标题魔术是错误的[/报价]

    我已尝试复制您的通过 Uniflash 刷写的问题、未在 Uniflash 中遇到任何错误、Tera Term 对我有效、对您起作用。  我没有更改元映像4的闪存地址。  是否确保在刷写器件时处于刷写模式?  您还能提供您遇到的错误的图像吗?   

    Unknown 说:
    2. 顺便说一下,我只需要构建一个完整的映像( SBL + config + app1 ), 应用程序可以通过 WDT 重新启动到 SBL , SBL 可以启动/更新应用程序,或重置。   [/报价]

    让我看看这点,我会在星期三跟进。

    此致、

    桑托什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    2. 顺便说一下,我只需要构建一个完整的映像( SBL + config + app1 ), 应用程序可以通过 WDT 重新启动到 SBL , SBL 可以启动/更新应用程序,或重置。   [/报价]

    您可以利用 SBL 驱动程序中的 SBL 函数将 SBL 功能添加到您的应用程序代码中。

    此致、

    桑托什