This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:毫米波级联雷达的频率校准

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1276252/awr2243-frequency-calibration-of-mmw-cascaded-radar

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012

TI 用户指南建议对多芯片雷达系统执行频率校准、因为发射频率和频率线性调频脉冲斜率不完美。 在相位校准和波束形成之前、将校正应用于时域/ADC 数据。 校正方程需要对频率和线性调频脉冲速率变化进行实验评估、可能会针对不同的毫米波工作频率单独进行评估。

由于所有级联芯片都由20GHz 主线性调频脉冲和 x4乘法器驱动、因此不清楚 TX 频率差和线性调频脉冲速率的来源。 是因为 mmw 频率不是简单的谐波、并且每个芯片都涉及一些频率控制环路吗? 这就解释了一些频率差异、但不是平均斜率、尽管它可能随线性调频脉冲持续时间略有变化。 请澄清、因为例如 TI 信号处理用户指南_4chipCascade 文档图14显示了表明存在实际变化的实验数据。

请描述一些有关 VR 通道间频率变化测量的详细信息。 它是否需要传输单音调和外部毫米波频谱分析仪? 上述用户指南显示了距离域中的 FFT、但这需要发射线性调频脉冲信号、并且与线性调频脉冲速率而不是图14说明中建议的频率相关。 此外、如果目标太近、峰值位置的一些变化可能是由于目标和 VR 通道位置之间的距离差异造成的。 请澄清。 教程会有所帮助。

出于与上文相同的原因、不同芯片的线性调频脉冲速率有何不同、尚不清楚。 有关估算费率变化的说明和指南将会有所帮助。

TI 团队可能还建议为不同的光束角度生成多个校准矩阵、以提高光束质量。 是这样吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了您提到的"TI 信号处理用户指南_4chipCascade 文档"之外、请告知我们您还参考哪些 TI 文档

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Cesar:

    中简要说明了频率校准:
    设计指南:TIDEP-01012
    使用级联毫米波传感器的成像雷达
    参考设计

    但我在问题中提到的2020年参考数据提供了更详细的描述。 我不再显示在 TI 存储库中、但我已在 e2e 论坛上阅读过它、并且已在此处找到该文档:

    https://vdocuments.mx/signal-processing-with-4-chip-cascade.html?page=1

    当前指南和旧指南建议、需要进行频率校准以提高级联雷达的性能。 我们忽略了此步骤、不确定为什么需要它、因为所有芯片都由20GHz 频率下的常见线性调频脉冲驱动。 我们的校准仅包括通过收集虚拟通道中距离 FFT 后从反光体反射的信号进行相位校准。

    我们正在尝试了解提出这一要求的原因、以及 TI 如何收集数据以供其实现。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间

    您提到的文档在 mmWave Studio 版本中提供:

    C:\ti\mmwave_studio _03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\signal_processing_4chip_cascade.pdf

    我想您是指"5.1.1频率不匹配"部分

    频率不匹配的原因是不同 Rx 天线之间的线路长度不匹配。

    频率不匹配并不像相位不匹配那么重要。

    如果您满足您的性能要求、我们不建议您执行

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    感谢您的评论。