主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012
TI 用户指南建议对多芯片雷达系统执行频率校准、因为发射频率和频率线性调频脉冲斜率不完美。 在相位校准和波束形成之前、将校正应用于时域/ADC 数据。 校正方程需要对频率和线性调频脉冲速率变化进行实验评估、可能会针对不同的毫米波工作频率单独进行评估。
由于所有级联芯片都由20GHz 主线性调频脉冲和 x4乘法器驱动、因此不清楚 TX 频率差和线性调频脉冲速率的来源。 是因为 mmw 频率不是简单的谐波、并且每个芯片都涉及一些频率控制环路吗? 这就解释了一些频率差异、但不是平均斜率、尽管它可能随线性调频脉冲持续时间略有变化。 请澄清、因为例如 TI 信号处理用户指南_4chipCascade 文档图14显示了表明存在实际变化的实验数据。
请描述一些有关 VR 通道间频率变化测量的详细信息。 它是否需要传输单音调和外部毫米波频谱分析仪? 上述用户指南显示了距离域中的 FFT、但这需要发射线性调频脉冲信号、并且与线性调频脉冲速率而不是图14说明中建议的频率相关。 此外、如果目标太近、峰值位置的一些变化可能是由于目标和 VR 通道位置之间的距离差异造成的。 请澄清。 教程会有所帮助。
出于与上文相同的原因、不同芯片的线性调频脉冲速率有何不同、尚不清楚。 有关估算费率变化的说明和指南将会有所帮助。
TI 团队可能还建议为不同的光束角度生成多个校准矩阵、以提高光束质量。 是这样吗?
提前感谢您。