您好
我们开发了 AWRL6432、该器件可通过 UART 或 SPI 接口将 lowPowerCfg 1用于 IO 端口。 但是、如果 IO 端口使用 I2C 目标器件模式、雷达只能输出一个帧信息、而不能进行挂起。 我尝试使用低功率 Cfg 2进行测试、它表现得非常好。 有人能告诉我如何解决这个问题吗? 对于该项目、客户需要将 I2C 用于唯一的一个 IO 端口、并需要支持深度睡眠模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们开发了 AWRL6432、该器件可通过 UART 或 SPI 接口将 lowPowerCfg 1用于 IO 端口。 但是、如果 IO 端口使用 I2C 目标器件模式、雷达只能输出一个帧信息、而不能进行挂起。 我尝试使用低功率 Cfg 2进行测试、它表现得非常好。 有人能告诉我如何解决这个问题吗? 对于该项目、客户需要将 I2C 用于唯一的一个 IO 端口、并需要支持深度睡眠模式。
您好!
如果它使用低功耗 Cfg 2、则可能是在进入深度睡眠模式时 I2C 外设无法正确关断/重新初始化的问题。
客户是否使用我们现有的演示/示例之一来构建应用程序? 如果是、它们是否能够在代码中共享用于进行 I2C 事务的位置? 此外、您能否提供一些有关他们尝试发送哪些信息的更多详细信息? 我会要求客户确保他们没有将 I2C 命令放在代码中未在深度睡眠模式下执行的部分中。
此外、我们对各种外设执行时钟门控、以在深度睡眠时节省功耗。 在 power_xwrLx4xx.c 中、您可以看到、我们根据我们是进入还是退出深度睡眠模式、门控/取消这些外设。 您能否询问他们是否可以注释掉"门控 I2C 时钟"部分以及"解门控 I2C 时钟"、看看这是否改变了任何行为?
此致、
时间