This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:在低功耗配置1时无法工作

Guru**** 2543750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1276776/awrl6432-can-not-work-when-lowpowercfg-1

器件型号:AWRL6432

您好

我们开发了 AWRL6432、该器件可通过 UART 或 SPI 接口将 lowPowerCfg 1用于 IO 端口。 但是、如果 IO 端口使用 I2C 目标器件模式、雷达只能输出一个帧信息、而不能进行挂起。 我尝试使用低功率 Cfg 2进行测试、它表现得非常好。 有人能告诉我如何解决这个问题吗? 对于该项目、客户需要将 I2C 用于唯一的一个 IO 端口、并需要支持深度睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果它使用低功耗 Cfg 2、则可能是在进入深度睡眠模式时 I2C 外设无法正确关断/重新初始化的问题。  

    客户是否使用我们现有的演示/示例之一来构建应用程序? 如果是、它们是否能够在代码中共享用于进行 I2C 事务的位置? 此外、您能否提供一些有关他们尝试发送哪些信息的更多详细信息? 我会要求客户确保他们没有将 I2C 命令放在代码中未在深度睡眠模式下执行的部分中。

    此外、我们对各种外设执行时钟门控、以在深度睡眠时节省功耗。 在 power_xwrLx4xx.c 中、您可以看到、我们根据我们是进入还是退出深度睡眠模式、门控/取消这些外设。 您能否询问他们是否可以注释掉"门控 I2C 时钟"部分以及"解门控 I2C 时钟"、看看这是否改变了任何行为?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

           我发现原因是 I2C 的传输速度比 UART 慢,所以没有足够的时间让雷达进入深度睡眠模式。 在我减少数据长度和 I2C 波特率后、效果不好。 谢谢。