主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
您好、TI 专家!
我曾使用 "rrrrr_config_chirp_design_MRR80.h"获取位置和距离速率数据来跟踪物体。
现在、我 想从 AWR1843BOOST 雷达获取热图。
我介绍了制作热图的论坛线程、使用 DCA1000板获取 ADC 原始数据似乎要容易得多。
因此、我想现在获得一个新的 DCA1000电路板 、并且我想 在购买之前了解该电路板的一些详细信息。
(1)我在这里的问题是、是否可以在使用 DCA1000板在50~100M 范围内获取位置/距离速率数据的同时获取 ADC 原始数据?
具体而言、我想知道、 一旦我将"xwr18xx_MRR_demo.bin"刻录到 AWR1843BOOST 板上、我是否可以同时获取来自 DCA1000的 ADC 原始数据和处理的数据(位置、距离速率等)。
(2)另一个问题是、我不确定 能否使用 Raspberry Pi 提取 ADC 原始数据。
我自定义的 Python 代码可以从 Raspberry Pi 上的 UART 端口获取十六进制数据、但也可以 通过使用 Raspberry PI + AWR1843BOOST + DCA1000上的自定义 Python 代码来获取 ADC 原始数据?
感谢你的帮助。